|
Descripción: Cuando se actualiza el firmware para este módulo de comunicación, siempre se debería de actualizar a la última versión que esté disponible para el MLFB correspondiente. Las versiones anteriores del firmware sólo están pensadas para realizar copias de seguridad, ya que permiten volver a introducir la versión original que se tenía, aunque, según nuestra experiencia, no ha sido necesario hasta ahora en ningún caso.
La última versión del firmware es válida para todas las versiones de esta referencia.
Requisitos previos para crear una tarjeta de actualización del firmware:
- STEP 7 V5.1 + SP3 o superior
- Cableado de Industrial Ethernet entre el RF180C y el PG/PC o integración del RF180C en una red PROFINET de un PLC
- RF180C con versión 7 o superior.
Procedimiento para la actualización del firmware a través de STEP7:
- Descargue el archivo de actualización deseado
- Descomprima el archivo haciendo doble clic sobre su nombre
- Seleccione la opción Sistema destino -> Mostrar estaciones accesibles en la ventana principal del administrador SIMATIC y seleccione el equipo correspondiente
- El proceso de programación se arranca seleccionando la opción del menú "Sistema destino / Actualizar firmware" en el administrador SIMATC
- Pulsando sobre "Buscar..." se selecciona el archivo "header.upd" en la carpeta destino
- En la parte superior de la ventana "Actualizar firmware" se muestra la versión de firmware cargada momentáneamente en el RF180C. En la parte inferior de la ventana se ve la versión de firmware que se tiene que transferir al RF180C.
- Active la casilla de selección "Activar firmware después de la descarga", si el nuevo firmware debe ponerse en servicio inmediatamente después de la descarga. Si no se activa esta casilla, hay que desconectar manualmente y volver a conectar de nuevo el RF180C para activar el nuevo firmware.
- Pulsando sobre el botón "Ejecutar" se arranca la programación en el RF180C.
- Aparece la ventana "Cargar firmware" con una barra de indicación de progreso.
- El RF180C está programado cuando en la pantalla aparece el aviso "El firmware (versión) se ha transferido con exito al módulo RF180C con referencia 6GT2002-0JD00".
Ejecución de la actualización de firmware:
- Un controlador con una aplicación en ejecución puede trabajar en paralelo con la actualización. Otra alternativa es poner el PLC en modo STOP.
- El proceso de carga se muestra en el RF180C mediante un parpadeo lento y alternativo de los LEDs ERR_1 y ERR_2. Si se ha parametrizado un diagnóstico, se activa simultaneamente el LED SF. Los LED ACT_1 yACT_2 LED muestran el intercambio de datos de la actualización mediante un parpadeo rápido.
- El firmware está cargado cuando termine el parpadeo de los LEDs ERR_1 y ERR_2 y el diodo SF se desactive.
- En el RF180C se ejecuta ahora la función "init_run" (rearranque). Esto sucede normalmente de manera automática cuando se pasa el PLC del modo STOP al modo RUN. Si en la descarga no se ha seleccionado la opción "Activar firmware después de la descarga", hay que desconectar manualmente y volver a conectar de nuevo el RF180.
Atención:
Al realizar la actualización, las aplicaciones existentes pueden sufrir retardos. Al activar el firmware, el RF180C realiza un rearranque e interrumpe brevemente las aplicaciones.
Resumen general de las referencias y las versiones actuales del RF180C
|
Referencia |
Versión de firmware |
Actualización recomendada ... |
|
6GT2002-0JD00
Versión 8 |
V2.1.0 |
Recomendado para todos los sistemas de identificación
RF180Cv210.exe ( 1240 KB ) |
|
6GT2002-0JD00
Versión 7 |
V2.0.3 |
(actualización requerida para el funcionamiento con el RF600)
RF180Cv203.exe ( 1263 KB ) |
|
6GT2002-0JD00
Versión 7 |
V2.0.1 |
(recomendado para todos los sistemas de identificación excepto el RF600)
Update V2.0.0 - Descripción (ver debajo) No adecuado para pasar de las versiones 1 a 6 a la versión 7
RF180Cv201.exe ( 1261 KB ) |
|
6GT2002-0JD00
Versión 1-6 |
V1.0.0 |
Esta actualización no está disponible como descarga |
Update V2.1.0
Ampliaciones:
- El transpondedor y el lector del sistema RFID SIMATIC RF300 pueden funcionar en modo de gestión de archivos (Filehandler Mode) con el RF180C
- Para el manejo del gestionador de archivos se puede utilizar el bloque RFID de perfil normalizado (FB 101/116/132) en el equipo SIMATIC
- El bloque RFID de perfil normalizado (FB 101/116/132) está liberado normalmente para todos los SIMATIC RFID y sistemas de lectura de código.
Update V2.0.3
Corrección de fallos:
- El aviso de fallo 03 sólo se muestra tras la comprobación múltiple del cable con el lector. En los lectores RF620R/RF630R con versión V1.x se indicaba el aviso de fallo 03 esporádicamente, a pesar de tener conectado un lector.
El módulo no obtiene ninguna versión de hardware nueva al realizar esta actualización. Esta actualización debe ser realizada por el usuario en caso de necesidad.
El requisito para realizar esta actualización es disponer de la versión 7 del módulo RF180C. Para ello consulte la información dada en la página del Customer Support con número ID 42501195.
Update V2.0.1
Ampliaciones de función:
- Capacidad de topología, con ello se permite una sencilla sustitución de módulos a través del protocolo de bus LLDP. Para esta función se necesita un nuevo archivo GSDML
- PNO homologado según la clase B
- Soporte de IRT Flex
- Capacidad de routing; con ello es posible la integración del RF180C fuera de los límites de red
- Ampliación de los bloques de datos I&M. Ahora se soportan los bloques de datos I&M 1 a 3
- A partir de la versión 7, las futuras versiones de firmware del RF180C se podrán actualizar a través del administrador SIMATIC. En este caso, la actualización del firmware se puede realizar hasta el lector, siempre que éste lo soporta.
Para realizar esta actualización hay que consultar la página del Customer Support con número ID 42501195 |