visualizza l'elenco degli articoli
WinAC RTX -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
Quali connessioni esistono nel WinAC RTX fra le descrizioni delle versioni?
Accesso tramite schede MPI ad una CPU S7 esterna.
WinAC: Configurazione del CP5412-A2 con la base dati DP (CP_L2_1.ldb)
Segnalazione di errore nel compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl
Il buffer di diagnostica nel Softcontainer mostra solo "###" al posto di testi di segnalazione
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Utilizzare il WinLC RTX nel Softcontainer opp. in una applicazione VB
WinAC con STEP 7 - Mini
Accesso ad un WinLC su un PC remoto tramite PROFIBUS
Richiesta di cancellazione totale dopo il login in Windows NT come Altro utente
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
WinAC con STEP 7 - Mini
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Si può progettare un WinAC (Soft PLC) con STEP 7 - Mini?

RISPOSTA:
STEP 7 - Mini è stato sviluppato esclusivamente per la configurazione di stazioni S7-300. Si può utilizzare STEP 7 - Mini per la progettazione, fino a quando si effettua la configurazione per una stazione S7-300. Sotto STEP - 7 Mini è quindi possibile la progettazione di WinLC Versione 1.X e 2.X. Se si impiega con WinLC Versione 3.X o superiore, si deve modificare il tipo di stazione di WinLC da "PC-Station" a "S7-300 Station". Tramite il comando di menù "CPU > Strumenti > Opzioni" si può eseguire questa modifica sotto la scheda di registro "Tipo di stazione".


 Articolo con ID:5180134   Data:2000-11-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour