Mostrar lista de artículos
WinCC (TIA Portal) -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Qué hay que tener en cuenta en la instalación del WinCC flexible 2008 + SP3 o del WinCC V11 + SP2 en un Notebook HP?
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Qué equipos y módulos son soportados por el STEP 7 Professional V11 y el WinCC Professional V11?
¿Qué compatibilidad tiene el SIMATIC WinCC V11 y el WinCC V12?
¿Por qué no se deben instalar las actualizaciones de seguridad KB2467174, KB2467175, KB2465361 y KB2465367 de Microsoft en el WinCC, PCS 7 o WinCC Professional V11?
¿Qué compatibilidad tiene el SIMATIC WinCC V11 y el WinCC V12?
Referencia:

 

Herramienta de compatibilidad
Las declaraciones de compatibilidad para WinCC V11 y WinCC V12 se pueden consultar en la herramienta de compatibilidad del soporte industrial online.

Se utiliza para las consultas en relación con la compatibilidad de los diferentes productos hardware y software.

La base de datos adjunta se amplía y se mantiene constantemente. Adicionalmente en la herramienta, se pueden descargar de manera centralizada las listas de compatibilidad de cada una de las líneas de producto en forma de archivo Excel.

Nos gustaría recibir su opinión sobre la nueva herramienta de compatibilidad.
Por ello le pedimos rellene el formulario de opinión con sus comentarios.

El enlace a la herramienta de compatibilidad y el formulario de opinión están disponibles en la tabla abajo adjunta.

Instrucciones abreviadas
Para poder consultar las declaraciones de compatibilidad deseadas, como primer paso es necesario decidirse por un "componente principal" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...). Se pueden añadir a continuación otros componentes (como por ejemplo, sistemas operativos, antivirus, otros productos SIMATIC, ...) a estos "componentes principales". Después de haber seleccionado los componentes deseados, las declaraciones de compatibilidad se pueden dejar mostrar pulsando sobre el botón "Mostrar compatibilidad". Una descripción detallada de la herramienta está disponible en el archivo "Online_Hilfe.pdf" de la siguiente tabla.

 
Contenido

Enlace / Descarga

Link a la herramienta de compatibilidad:
https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=de
Documentación
Online_Hilfe.pdf
Formulario de opinión
Su opinión para el desarrollo posterior de la herramienta de compatibilidad.

Indicaciones relacionadas con el producto   

Atención
La liberación para los sistemas operativos e Internet Explorer sólo es desde el punto de vista del WinCC V11 o WinCC V12. Para el resto de productos hay que tener en cuenta las indicaciones dadas en las notas de liberación (Release Notes).
Tenga en cuenta en cada versión los archivos "InstallNotes" y "ReleaseNotes" correspondientes, especialmente los requisitos software respecto a los sistemas operativos Microsoft y los parches de seguridad de Microsoft adecuados. Información adicional sobre los parches de seguridad de Microsoft está disponible en la página del Customer Support con número ID 18752994.

Advertencias con el WinCC V11

  • El software para las opciones del WinCC Runtime siempre se suministra en el WinCC (TIA Portal) V11 en forma de DVD junto con el software básico y está liberado para esta combinación.
  • Está permitida la ejecución de hotfixes y parches de seguridad de Microsoft Windows. Pero no es válido para los Service Packs del sistema operativo cuya utilización con el SIMATIC WinCC exijan una liberación explícita.

Lista de compatibilidad
La siguiente tabla muestra la lista de compatibilidad en la forma actual.

ATENCIÓN: Estas listas se han congelado en la versión de marzo 2013 y ya no se actualizarán más.

 
Contenido

Enlace / Descarga

SIMATIC WinCC V12 es compatible con las siguientes versiones de producto:

Lista de compatibilidad para WinCC V12

( 46 KB )
SIMATIC WinCC V11 es compatible con las siguientes versiones de producto:

Lista de compatibilidad para WinCC V11

( 48 KB )

Conceptos de búsqueda ampliados
Internet Explorer, IE, Step7, S7, migración, actualización, software ajeno, requisitos del sistema

 Nr. de identificación (ID):51694087   Fecha:2013-05-13