PREGUNTA:
¿Cómo se parametriza un enlace "punto a punto" entre
un SIMATIC S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una
CP5611?
RESPUESTA:
En la parametrización del enlace de comunicación hay
que proceder de la siguiente forma:
Si se crea un nuevo proyecto con ProTool/Pro, hay que definir el
protocolo de comunicación utilizado. En este caso se elige,
tal como se muestra a continuación, el protocolo "SIMATIC
S7-200 V5.2".
A continuación se elige el botón
"Parámetros". Se abre otra ventana para poder indicar
los parámetros de comunicación.
Hay que controlar si se ha elegido la opción "Unico
maestro en el bus" y aceptarla con "OK". A
continuación, ya se crea el nuevo proyecto.
Además hay que realizar los ajustes en el panel de
control de Windows.
Por medio de la opción "Inicio -> Configuración
-> Panel de control" se elige la opción "Ajustar
interfase PG/PC". En el registro "Punto de acceso" bajo
"Punto de acceso de la aplicación" así como en
"Parametrización de interfase utilizada" se indican
los ajustes abajo mostrados.
Se acepta todo con "OK".
Con ello se termina la parametrización del enlace de
comunicación.
|