|
Istruzioni Con la funzione "S7 Web2PLC" è possibile definire in STEP 7, a partire dalla versione 5.5, pagine Web definite dall'utente che possono essere popolate con il contenuto delle variabili CPU. I server Web che mettono a disposizione le pagine Web sono integrati nei moduli CPU compatibili con questa funzione.
Requisiti:
- STEP 7 a partire da V5.5;
- S7 Web2PLC (contenuto nel DVD STEP 7 V5.5);
- browser Internet;
- modulo CPU che supporti questa funzione.
La seguente tabella mostra la procedura per creare pagine Web definite dall'utente.
| N. |
Procedura |
| 1 |
Preparazione: installazione del programma "S7 Web2PLC"
Questo passo deve essere eseguito solo una volta. Dopo aver installato il programma "S7 Web2PLC" sul PC, andare al passo 2. L'installazione del programma "S7 Web2PLC" non avviene automaticamente in concomitanza con quella di STEP 7 V5.5, ma deve essere eseguita separatamente, un momento successivo.
- Inserire il DVD di STEP 7 V5.5 nell'unità del proprio dispositivo di programmazione.
- Nel DVD di STEP 7, selezionare la directory "CD_2 > Optional Components > S7 Web2PLC".
- Avviare il programma "Setup.exe" e seguire le istruzioni del programma di installazione.
Avvertenza
Dopo l'installazione, è possibile accedere alla funzione "S7 Web2PLC" in SIMATIC Manager, selezionando "Extras > S7 Web2PLC". |
| 2 |
Attivazione del server Web per il modulo CPU
Per rendere il modulo CPU in grado di gestire la pagina Web definita dall'utente, è necessario attivare il server Web. In questo esempio viene utilizzata la CPU 319-3 PN/DP (MLFB: 6ES7318-3EL01-0AB0).
- Nel progetto STEP 7, aprire HW Config, quindi le proprietà oggetto della CPU.
- Scegliere la scheda "Web", quindi selezionare l'opzione "Enable Web server on this module". Dopo l'attivazione di questa funzione, i pulsanti e i campi di selezione diventeranno ombreggiati e sarà possibile aggiungere o modificare un nuovo utente.
- Fare clic sul pulsante "Add..." per definire un nuovo utente. Nella finestra di dialogo che si apre, definire il nome utente e una password, quindi assegnare all'utente i relativi diritti.
- Chiudere la finestra di dialogo "Edit User entry and Password" facendo clic su OK.
- Memorizzare e compilare le modifiche, quindi chiudere HW Config.

Figura 01
|
| 3 |
Creazione di un progetto Web2PLC
- Aprire il programma "S7 Web2PLC" in uno dei due modi seguenti:
- facendo clic col pulsante destro del mouse sulla cartella dei blocchi, quindi selezionando il programma "S7 Web2PLC" dal menu di scelta rapida;
- aprendo il programma mediante l'opzione del menu "Extras > S7 Web2PLC".
- Creare un nuovo progetto selezionando l'opzione del menu "File > New Project...", quindi indicare un nome per il progetto.
- Aprire la finestra di dialogo "Project Settings" selezionando l'opzione del menu "File > Change project settings...".
- Il campo "Project folder" mostra il percorso indicato in cui è stato salvato il progetto e il relativo file.
- Nel campo "HTML folder" vengono salvate e possono essere modificate le pagine Web.
- Nel campo "Start HTML page", aggiungere il proprio file HTML. Utilizzare il pulsante destro del mouse per navigare fino alla propria cartella e aggiungerlo.
- Nel campo "Application name", indicare un nome per la pagina Web, quindi chiudere la finestra di dialogo premendo "OK".

Figura 02
Avvertenza
È possibile aggiungere il file HTML anche mediante Windows Explorer. Utilizzando l'opzione del menu "File > New project..." (punto 2), creare un progetto S7 Web2PLC. Il programma S7 Web2PLC genererà automaticamente la cartella "Web2PLC" nel proprio progetto STEP 7.
- Aprire Windows Explorer, quindi selezionare l'unità in cui si trova il progetto.
- Nel proprio progetto, aprire la cartella "Web2PLC / <S7-Web2PLC-nomeprogetto> / html".
- Aggiungere la pagina HTML alla cartella "html".
Figura 03
|
| 4 |
Conversione di pagine Web in blocchi dati
La finestra di dialogo "S7 Web2PLC" comprende una serie di passi di configurazione che è necessario selezionare nell'ordine indicato.
- Fare clic sul pulsante "Export symbols" per esportare le icone dal progetto STEP 7 e predisporle per la pagina Web. Se per la propria pagina Web non si ha necessità di tutte le icone del progetto, è possibile utilizzare la funzione "Filter..." per definire le aree di input e output, i marker e le variabili DB che è necessario esportare.
- Terminata l'esportazione, fare clic su "Generate DB Source". I DB di origine creati vengono salvati nella cartella di origine della stazione S7.
- Fare clic sul pulsante "Compile DB Source" per compilare i DB di origine nei blocchi dati DB333 e DB334. Tali blocchi contengono i metadati e l'applicazione Web completa e vengono memorizzati nella cartella blocchi della stazione S7.
- Una volta terminata la compilazione, facendo clic sul pulsante "Download to CPU" si possono scaricare i blocchi sul proprio modulo.
- Chiudere il programma "S7 Web2PLC".

Figura 04
Avvertenza
Nella finestra "Log" è possibile controllare i risultati dei passi del progetto ed esaminare eventuali messaggi di errore o avvertimenti. I passi di configurazione riportati di seguito possono essere eseguiti solo se le azioni sopra indicate sono state completate senza errori. |
| 5 |
Parametrizzazione con il programma STEP 7
- Aprire l'editor KOP/AWL/FUP, ad esempio l'OB1, quindi richiamare la funzione di sistema SFC99 "WWW".
- Dopo l'installazione di S7 Web2PLC, è possibile inserire l'SFC 99 nel programma STEP 7.
- Definire DB333 per il parametro "CTRL_DB".
- Salvare l'editor KOP/AWL/FUP e caricare il blocco nella CPU.
Figura 05
Avvertenza
È possibile rinominare i blocchi dati DB333 e DB334. Il nome dell'autore consente di riconoscere se i DB sono blocchi per l'applicazione Web. In SIMATIC Manager e selezionando "View > Details" nella colonna "Author" del DB si trova il nome "Web2PLC". |
| 6 |
Visualizzazione della pagina Web nel browser
- Aprire Internet Explorer e inserire l'indirizzo della propria pagina Web nella barra degli indirizzi. L'indirizzo corrisponde all'indirizzo IP Profinet definito nelle proprietà oggetto (interfaccia PN-IO) della CPU configurata.
- Fare clic su "Enter" per aprire la pagina iniziale della stazione S7.
- Se è stata definita una password utente, inserire il nome e la password, quindi fare clic su "Login".
- Sul lato sinistro dell'area di navigazione, selezionare "User pages", quindi fare clic sulla pagina iniziale del proprio sito utente per visualizzare la pagina Web.

Figura 06: esempio di pagina Web |
Per ulteriori informazioni e per istruzioni complete sulla configurazione delle pagine Web definite dall'utente, consultare la Guida in linea di S7 Web2PLC, selezionando "Configuring user-defined websites". Un esempio dettagliato di come creare una pagina Web per la visualizzazione dell'impianto è riportato in "Applications & Tools" (articolo con ID 44212999).
Ambiente di creazione Le immagini presentate in questa FAQ sono state create con STEP 7 V5.5. |