|
Descripción En función del módulo y de la interfaz a través de la cual se establece la conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta sobre Industrial Ethernet, se parametriza el "local_device_id" en correspondencia.
El "local_device_id" para las CPUs del S7-300 y del S7-400 así como para la CPU IM151-8 PN/DP y la CPU IM154-8 está en la Configuración Hardware (STEP 7 V5.5) o en la Vista de Dispositivo del editor de hardware y de la red (STEP 7 Professional V11). La identificación del slot para una interfaz PROFINET del módulo contiene el "local_device_id".
Ejemplo para STEP 7 V5.5 La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU319-3 PN/DP es "X3", en otras palabras, se parametriza el local_device_id = B#16#03 para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada en una CPU319-3 PN/DP.

Fig. 01
Ejemplo para STEP 7 Professional V11 La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU319-3 PN/DP es "2 X3", en otras palabras, se parametriza el local_device_id = B#16#03 para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada en una CPU319-3 PN/DP.

Fig. 02
Nota La identificación del slot para la interfaz PROFINET en una CPU del S7-300, una CPU del S7-400, una CPU IM151-8 PN/DP o una CPU IM154-8 también está impresa en el módulo.
Visión general La visión general dada más abajo contiene los "local_device_ids" que se han de parametrizar para una comunicación abierta a través del WinAC RTX y del CP del S7-400 para Industrial Ethernet. El "local_device_id" del WinAC RTX depende del slot de interfaz de la interfaz Industrial Ethernet.
| local_device_id |
Descripción |
| B#16#00 |
Comunicación a través de CP de Industrial Ethernet del S7-400 (sólo con ISO-on-TCP, lo que significa connection_type = B#16#12).
Nota La entrada con ID 15368142 contiene información sobre qué CPs de la familia del S7-400 para Industrial Ethernet permiten trabajar con los servicios de comunicación abierta usando los bloques T. |
| B#16#01 |
Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 1 (IF1) con el WinAC RTX. |
| B#16#06 |
Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 2 (IF2) con el WinAC RTX. |
| B#16#0B |
Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 3 (IF3) con el WinAC RTX. |
| B#16#0F |
Comunicación a través de la interfaz Industrial Ethernet en el slot de interfaz 4 (IF4) con el WinAC RTX. |
La visión general dada más abajo muestra las designaciones de "local_device_id" que se han de parametrizar para la comunicación abierta a través de la interfaz PROFINET integrada en una CPU del S7-300, una CPU del S7-400, una CPU IM151-8 PN/DP o una CPU IM154-8.
| local_device_id |
Descripción |
| B#16#01 |
Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en la CPU IM151-8 PN/DP. |
| B#16#02 |
Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en la CPU31x-2 PN/DP, CPU314C-2 PN/DP y CPU IM154-8. |
| B#16#03 |
Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en la CPU319-3 PN/DP. |
| B#16#05 |
Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada en las CPU 412-2 PN, CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP y CPU41x-5H PN/DP (bastidor 0). |
| B#16#15 |
Comunicación a través de la interfaz PROFINET integrada de la CPU 41x-5H PN/DP (bastidor 1). |
|