visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Creazione programma S7 -- Indirizzamento di variabili e strutture dati
Come è possibile trattare i numeri in virgola mobile a 64 bit in STEP 7 V5.5 con una CPU SIMATIC S7-300/400?
Come si può nell’editor KOP/FUP/AWL accedere dalla CFC Library (p. es. "CONT_C") ai parametri degli FB interconnessi nello schema CFC?
Riassegnazione di operandi sotto STEP7
Dati di riferimento di puntatori indiretti in STEP 7
Simboli globali e simboli locali
Come è possibile definire i parametri blocco con tipo di dati "DATE_AND_TIME" all'interno di un FB?
Avvertenze per le costanti in FUP/KOP e AWL
Come si possono copiare i tipi dati STRING come p. es. parametri FB/FC e variabili DB?
Quale influenza ha la scelta della priorità operandi nella successiva modifica di nomi nella tabella dei simbolici e nell'editor dei blocchi?
Informazioni sull’argomento "Indirizzamento di variabili e strutture dati"
Perché e quando serve l'indirizzamento della periferia?
Come vengono create e parametrizzate le variabili e i parametri IN, OUT e IN_OUT del tipo dati UDT?
Perché un FC fornisce sporadicamente valori di ritorno errati sui parametri OUT e a cosa occorre fare attenzione nella parametrizzazione dei parametri di ingresso e uscita?
Riassegnazione di operandi sotto STEP7
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si può utilizzare in STEP 7 la funzione "Riassegnazione"?

RISPOSTA
La funzione Riassegnazione sotto STEP 7 può essere eseguita in due modi.
In un caso, la funzione Riassegnazione si trova sotto il comando di menù "Strumenti > Riassegnazione" nel SIMATIC Manager e nell'altro caso con il metodo qui descritto.

Riassegnazione tramite:

Strumenti > Riassegnazione

Editor Simbolico
(metodo descritto qui)

Vantaggi

  • Le modifiche vengono trasferite immediatamente dopo l'esecuzione della riassegnazione
  • Riassegnazione di singoli blocchi
  • I dati possono essere esportati dall'editor simbolico ed essere elaborate in un editor esterno p. es. Excel
  • possibilità di correlazione tra simbolico e operando

Svantaggi

  • Si possono introdurre solo operandi e non nomi simbolici
  • Dopo la modifica, i blocchi devono essere aperti nella tabella dei simbolici e memorizzati

  1. Nell'editor KOP/FUP/AWL generare un sorgente AWL, nel quale sono contenuti tutti i blocchi. Per questo nel comando di menù "File > Genera sorgente...". Questo sorgente serve successivamente per l'aggiornamento degli operandi.
  2. Assegnare un nome al sorgente AWL.
  3. Nella finestra di dialogo successiva selezionare tutti i blocchi ed inserire le nella lista di destra. Fare inoltre attenzione che le opzioni "Ordina il secondo la struttura del programma" e "Simbolico" siano selezionate.

Figura 1 Generare sorgente

  1. Impostare ora la precedenza e di operandi sui simbolici, selezionandola cartella dei blocchi nel SIMATIC E tramite il tasto destro del mouse e scegliere il menù contestuale "Proprietà oggetto". Ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell'articolo con ID 12412995 - "Modifiche successive nella tabella dei simbolici".
  2. Modificare ora gli indirizzi assoluti nella tabella dei simbolici. Memorizzare la tabella dei simbolici dopo che sono state eseguite tutte le modifiche.
  3. Compilare il sorgente AWL e precedentemente creato, affinché vengano trasferiti tutti i "nuovi" operandi che sono stati modificati nella tabella dei simbolici.


 Articolo con ID:51210   Data:2003-09-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour