Mostrar lista de artículos
STEP 7 (TIA Portal) -- Creación de programas S7 -- Cargar y probar programa S7
¿Cómo se puede volver a activar en STEP 7 (TIA Portal) V12 un aviso desactivado que servía para consultar si se debe desconectar el enlace online?
¿Por qué el resultado de la comparación de bloques en STEP 7 (TIA Portal) V11 es diferente, a pesar de que los segmentos offline y online con iguales?
¿Cómo se puede realizar la actualización de un programa de STEP 7 (TIA Portal) V12 cuando el equipo se configuró con STEP 7 V11?
¿Por qué las modificaciones online realizadas en los parámetros señalizados como remanentes para los objetos tecnológicos no son efectivas en STEP 7 V11?
¿Por qué los bloques en la vista online del STEP 7 V11 se marcan como diferentes, a pesar que son idénticos?
¿Cómo se tiene que crear una página web definida por el usuario en STEP 7 (TIA Portal) para controlar la CPU desde un iPad?
¿Cómo se carga un proyecto en la CPU con STEP 7 (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden cargar con el STEP 7 (TIA Portal) V11 bloques desde la CPU en la PG, por ejemplo en un nuevo proyecto creado?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Por qué no es posible la comunicación entre la simulación Runtime y el S7-1200 cuando se ha configurado erróneamente la interfaz PG/PC?
¿Cómo se puede transferir un programa a una CPU S7-1200 sin tener el TIA Portal V11?
¿Cómo pueden coexistir 2 enlaces Online entre el STEP 7 V5.5 y un S7-300 y entre el STEP 7 V11 y un S7-1200?
¿Cómo se puede cargar/descargar un bloque de datos individual en/de una CPU del S7-1200 sin que se sobrescriban los valores de observación?
STEP 7 -- Creación de programas S7 -- Cargar y probar programa S7
¿Cómo pueden coexistir 2 enlaces Online entre el STEP 7 V5.5 y un S7-300 y entre el STEP 7 V11 y un S7-1200?
¿Cómo se puede conmutar entre una CPU S7 y el S7-PLCSIM?
¿Cómo se pueden mostrar en STEP 7 los avisos a través de la función "Avisos de CPU"?
¿Por qué hay que conmutar el modo de servicio de la CPU de “Test” a “Proceso”, después de la puesta en servicio del programa de STEP 7?
Tipps & Tricks para la carga y la comprobación de programas S7
¿Cómo se pueden comprobar un programa de STEP 7 con ayuda de puntos de parada?
¿Cómo se puede establecer de nuevo el enlace Online entre una PG y una CPU?
¿Cómo se pueden modificar los valores actuales y de inicio sólo a través de un OP, de forma que estén seguros ante fallos de red y borrado?
¿Cómo se pueden controlar las variables a partir del STEP 7 V5.2?
¿Cómo se puede visualizar un módulo con el entorno de llamada deseado, utilizando STEP 7?
Información sobre el tema "Carga y comprobación del programa de S7"
¿Porqué sólo se muestra parcialmente el estado de un segmento, al realizar la visualización en el editor KOP y FUP?
¿Qué diferencias existen entre la elaboración OFFLINE y ONLINE en el editor KOP/AWL/FUP?
¿Cómo pueden coexistir 2 enlaces Online entre el STEP 7 V5.5 y un S7-300 y entre el STEP 7 V11 y un S7-1200?
Referencia:

Descripción:
Se puede tener un enlace Online entre el STEP 7 V5.5 y un S7-300 o un S7-400 y simultáneamente un enlace Online entre el STEP 7 V11 y un S7-1200. Para crear los enlaces Online con los sistemas destino, hay que asignar en la interfase PG/PC el acceso de red adecuado. Las siguientes interfases se soportan automáticamente:

  • MPI
  • PROFIBUS
  • Industrial Ethernet (ISO y TCP/IP)

Abra la interfase PG/PC en el administrador SIMATIC del STEP 7 V5.5 (desde la opción del menú "Herramientas -> Ajustar interfase PG/PC...") y seleccione el punto de acceso para el enlace Online, dentro de la ventana "Parametrización de interfase para el usuario", tal como se muestra en la figura 01.


Figura 01

En el STEP 7 V11, en la zona para accesos "Online" en la navegación del proyecto, encontrará todas las pasarelas de red activas de su PG/PC . Seleccionando la opción del menú "Conexión Online", se pueden ver todas las interfases disponibles en forma de una lista muy clara. Tal como se muestra en la figura 02, dentro del diálogo "Conexión Online", seleccione el tipo y el modo de la interfase PG/PC para crear los enlaces Online.


Figura 02

Información adicional al respecto está disponible en a ayuda Online del STEP 7 V11, bajo los puntos:

  • Conectar interfase PG/PC con una subred
  • Asignar un dirección IP a un PROFINET IO Device
  • Conexión Online con varios equipos
  • Ajustar la interfase PG/PC, conexión Online
  • Mostar estaciones accesibles

 Nr. de identificación (ID):50572734   Fecha:2011-06-10