|
Descripción No se puede acceder con un panel a una carpeta compartida de un PC que tiene instalado el sistema operativo Windows XP + SP3
Motivo Después de instalar la actualización de seguridad KB2267632 del 12/2010 para el sistema operativo Windows CE 5.0 de Microsoft, ya no es posible acceder a las carpetas liberadas si los tiempos de sistema del panel con Windows CE 5.0 y del PC con Windows XP + SP3 tienen una diferencia de mas de 2 días. La actualización de seguridad evita el acceso en este caso.
Remedio
Por favor, asegúrese que los tiempos del sistema de ambos sistemas no tienen una diferencia de mas de 2 días.
Advertencia
Esto no afecta a los paneles con Windows CE 5.0 e imágenes anteriores al 12/2010.
|