visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Si può utilizzare una CPU S7 317-2 PN/DP CPU al posto di una CPU S7-315-2 PN/DP progettata in iMap?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Progettazione dell'interfaccia PN della CPU 31x-2 PN/DP
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Quali differenze ci sono nella assegnazione dell'indirizzo MAC?
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia PROFIBUS
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Trasferimento di valori analogici da opp. verso uno slave PROFIBUS DP
A cosa occorre fare attenzione quanto si vogliono far funzionare temporaneamente slave DP su una rete PROFIBUS DP?
Come si progetta una connessione S7 tramite MPI con il server OPC SIMATIC NET ed il software PC SIMATIC NET?
Come si configura una PC-Station come slave DP per il collegamento ad una S7-Station (come master DP) per il server OPC SIMATIC NET con il software PC SIMATIC NET?
Differenze tra le interfacce DP delle CPU (p.e. CPU 315-2 DP) ed del CP 342-5
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Quali possibilità ci sono per scambiare dati tra CPU tramite MPI/Profibus DP?
Scambio dati diretto (traffico trasversale) tra due CPU
S7-Routing tramite PROFIBUS con S7-300
Regole per l'accesso della CPU 315-2 DP alla periferia decentrata (interfaccia DP integrata della CPU 315-2 DP)
Avvio delle CPU S7-300 in mancanza di uno slave
Routing con CPU compatta e C7-635 come slave DP
Come si riconosce se un master S7-300/400 supporta le funzionalità master DPV1?
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia MPI
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
Comunicazione industriale: protocolli e servizi nella comunicazione tramite MPI
Come si progetta una connessione S7 tramite MPI con il server OPC SIMATIC NET ed il software PC SIMATIC NET?
Comunicazione di base tra CPU con Dati Globali
Possibilità di comunicazione tramite MPI
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
Numero di ordinazione:

Descrizione
La comunicazione OP consente di scambiare dati tra stazioni operatore, ad esempio Operator Panel (OP), Touch Panel (TP) o WinCC e unità SIMATIC che supportano funzioni di comunicazione. Il servizio è possibile attraverso le sottoreti MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.

La comunicazione OP mette a disposizione funzioni necessarie per il servizio e la supervisione. Queste funzioni sono integrate nel sistema operativo delle unità SIMATIC S7. Una CPU è in grado di mantenere contemporaneamente più collegamenti con una o anche con più stazioni operatore diverse.

Attivando la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" la comunicazione OP può essere accelerata notevolmente.

Le seguenti CPU supportano la funzione "Comunicazione S+S priorizzata".
 
CPU Numero di ordinazione Firmware
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.2 e successive
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0 V3.2 e successive
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2 e successive
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0 V3.2 e successive
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0 V3.2 e successive
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0 V3.2 e successive

In queste CPU la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" viene attivata nella configurazione hardware.
Nella configurazione hardware, fare doppio clic sulla CPU progettata per aprire la finestra di dialogo Properties. Nella scheda "Cycle/ Clock Memory" attivare la funzione ""Prioritized OCM communication".


Figura 01

Avvertenza

  • Non è più garantita la coerenza dei dati con il programma applicativo. La coerenza deve essere assicurata dal programma applicativo.
  • Il tempo di ciclo si prolunga.

Coerenza dei dati con funzioni PUT/GET

  • Attivando la funzione "Comunicazione S+S priorizzata", la coerenza dei dati indicata non è più garantita poiché le variabili di comunicazione non sono più copiate in modo coerente nella o dalla memoria utente in blocchi fino a max. 240 byte nel punto di controllo ciclo del sistema operativo. Le variabili di comunicazione sono copiate nella o dalla memoria utente durante il tempo di esecuzione del programma applicativo. La coerenza deve essere assicurata dal programma applicativo.
    Restano coerenti:
    • accessi a byte, parola e doppia parola
    • SFC14 "DPRD_DAT"
    • SFC15 "DPWR_DAT"
    • SFC81 "UBLKMOV"
  • Se è necessaria una determinata coerenza di dati, le variabili di comunicazione nel programma utente delle CPU non devono superare i 240 byte.

Altre informazioni
Il manuale "SIMATIC S7-300 CPU 31xC e CPU 31x: Dati tecnici" contiene nei capitoli 3.2.3 e 3.2.11 informazioni sulla funzione "Comunicazione S+S priorizzata". Il manuale è disponibile per il download come articolo: 12996906.

 Articolo con ID:49749632   Data:2012-04-30 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour