afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFINET
Comment peut-on afficher, sur un pupitre SIMATIC, le tampon de diagnostic d’une CPU SIMATIC disposant d’un serveur Web intégré?
Quel "local_device_id" doit-on paramétrer pour établir une liaison pour communication ouverte via Industrial Ethernet avec le FB65 "TCON" ?
Comment réinitialiser l'adresse IP et le nom d'un appareil I ?
Pourquoi le message "la page n'est pas disponible" apparait-il dans le navigateur Web lorsque vous appelez, par exemple, la page HTML "Topologie" pour lire la topologie depuis le serveur Web de la CPU ?
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
Quelles CPU’s peuvent fonctionner en tant que PROFINET I-Device?
A quoi faut-il faire attention lors de l'accès à distance par Internet sur un SIMATIC S7 avec STEP 7 ?
Comment, dans le programme utilisateur d'une CPU S7-300 ou S7-400 avec interface PN intégrée, lire la topologie courante du système PROFINET IO raccordé ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Quels sont les réglages à effectuer pour rendre accessible, malgré un serveur proxy, le serveur Web de la CPU via un PC avec une deuxième carte réseau?
Est-ce qu'une CPU S7 317-2 PN/DP peut être utilisée à la place d'une CPUS7 315-2 PN/DP configurée dans iMap ?
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Que faire lorsque des erreurs de communications aléatoires surviennent sur l'interface PROFINET d'une CPU S7-300 CPU 31x-2 PN/DP ?
De quelle bibliothèque doit-on récupérer les FB de communication ?
Quels sont les points communs et les différences entre une liaison de communication configurée et une liaison de communication Ethernet ouverte ?
Quelles sont les différences dans l'attribution des adresses MAC ?
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFIBUS sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Transfert de valeurs Analogiques vers/dans un esclave Profibus-DP
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un esclave DP doit fonctionner de temps en temps sur un réseau PROFIBUS-DP ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Différences entre les interfaces DP des CPU (ex. CPU 315-2 DP) et des CP 342-5
Comment lire de manière cohérente des données d'un esclave DP/IO-Device PROFINET et les écrire de manière cohérente dans un esclave DP/IO Device PROFINET ?
Quelles sont les différentes possibilités pour échanger des données entre CPU via MPI/Profibus DP ?
Echange de données direct entre modules CPU
Routage S7 par PROFIBUS avec S7-300
Règles pour l'accès de la CPU 315-2 DP sur la périphérie décentralisée. (interface intégrée de la CPU 315-2 DP)
Démarrage des CPU S7-300 en cas d'absence d'esclaves
Routing avec CPU Compact et C7-635 en tant qu'esclave DP
Comment peut-on reconnaître que le maître S7-300/400 supporte les fonctionnalités DPV1?
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configuration interface MPI
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Quels protocoles et services peut-on utiliser lors de communications via MPI ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Communication de base entre CPUs à l'aide des données globales.
Possibilités de communication via MPI
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Nº de référence:

Description
La communication OP permet d'échanger des données avec des pupitres opérateurs par exemple des Touch Panel (TP), Opérateur Panel (OP), ou WinCC, et des modules SIMATIC. Ce service de communication OP est possible sur les réseaux MPI, PROFIBUS et Industrial Ethernet.

La communication OP vous propose toutes les fonctions dont un pupitre opérateur a besoin tant au niveau commande qu'au niveau surveillance. Ces fonctions sont intégrées dans le système d'exploitation des modules SIMATIC S7. Une CPU peut supporter simultanément plusieurs liaisons vers un ou plusieurs pupitres opérateurs.

Lorsque l'option "Communication CC priorisée" est activée, la communication avec les pupitres opérateurs est considérablement accélérée.

Vous trouverez ci-dessous les CPUs qui acceptent le paramétrage de la fonction "Communication CC priorisée":
 
CPU Référence de commande Firmware
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 à partir de la  V3.2
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0 à partir de la  V3.2
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0 à partir de la  V3.2
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0 à partir de la  V3.2
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0 à partir de la  V3.2
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0 à partir de la  V3.2

L'activation de la fonction "Communication CC priorisée" pour les CPU ci-dessus est à  faire à partir de la configuration matérielle.
Sélectionnez la CPU puis double-cliquez dessus pour faire apparaître la fenêtre des propriétés de celle-ci. Allez sur l'onglet "Cycle/Mémento de cadence" et cochez la case "Communication CC priorisée" pour activer cette fonction.


Figure 01

Note

  • La cohérence des données dans votre programme n'est plus garantie. Cette cohérence doit donc être assurée au niveau de votre programme applicatif.
  • Le temps de cycle augmente légèrement.

Cohérence des données avec les fonctions PUT/GET

  • Lorsque vous activez la fonction "Communication CC priorisée", la cohérence des données ne peut plus être garantie. En effet les données de communication supérieure à 240 octets ne peuvent pas, au moment du point de contrôle de cycle, être copiées en une seule fois dans la mémoire utilisateur. C'est au programme utilisateur de gérer cette cohérence des données et de réaliser les copies des données de communication vers ou dans la mémoire utilisateur en fonction de la taille des zones de données cohérentes possibles. 
    Les fonctions ci-dessous conservent toujours la cohérence complète des données :
    • Chargement/Transfert (Move) en Octet / mot / double-mot
    • SFC14 "DPRD_DAT"
    • SFC15 "DPWR_DAT"
    • SFC81 "UBLKMOV"
  • Si une cohérence des données est demandée, alors les données de communication du programme utilisateur de la CPU ne devront pas être supérieures à 240 octets.

Informations complémentaires
Vous trouverez d'autres informations  à propos de la fonction "Communication CC priorisée" dans le manuel technique "SIMATIC S7-300 CPU 31xC et CPU 31x : Caractéristiques techniques" aux chapitres l 3.2.3 et 3.2.11. Ce manuel est téléchargeable gratuitement dans le FAQ Nr: 12996906.

 ID contribution:49749632   Date:2011-06-24