afficher la liste des articles
Nouveau firmware V1.2 pour SIMATIC NET CP 343-1 Adv. (6GK7343-1GX30-0XE0)
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

Le SIMATIC NET CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0) est désormais livré avec un nouveau firmware V1.2. Cette version V1.2 succède à la version de firmware V1.1 et contient de nouvelles fonctions et améliorations produits. L'indice matériel du module est passé à l'indice 3.

Document Internet Sommaire
 

 

1. Description du produit

La mise à jour V1.2 du CP 343-1 Adv. (6GK7343-1GX30-0XE0) dispose de nouvelles fonctions et améliorations produits. Toutefois pour pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités PNIO, le CP doit être déclaré en V1.2 dans la configuration matérielle ( pour cela le catalogue matériel  HSP 1080 pour le STEP 7  V5.5 est  requis)

 

Nouvelles fonctionnalités
  • Le CP équipé de ce nouveau firmware est capable en tant que contrôleur PNIO de gérer les fonctionnalités  "Shared device" et 'iDevice".

  • Supporte la fonction DHCP Option 12 49588330

Pour de plus amples informations sur les fonctions iDevice et  Shared Device, veuillez consulter le FAQ Nr: 44383954

 

Améliorations Produit
  • Etablissement plus rapide des liaisons passives pour les communications de type SEND/RECEIVE. En fonction de la charge du CP, le retard pour le rétablissement de la liaison avec le partenaire actif ne sera plus que de 50 à 500 ms. Ceci est valable pour les protocoles ISO, ISO-on-TCP et TCP-natif. Cette accélération dans l'établissement de la liaison passive ne dépend pas de la configuration matérielle.

  • Désormais, il est possible de définir des noms longs de TSAP pour le routage S7 avec des systèmes S7-1200.

  • Les états des modules en défaut sur les devices PNIO provenant d'autres fabricants seront correctement remontés au contrôleur PNIO.

  • Amélioration des performances lors du changement de mode de fonctionnement avec les CPU rapides, possible avec les blocs fonctions PNIO_SEND et  PNIO_RCV.

  • Données affichées erronées dans  NCM Diagnostic à propos de l'adresse du routeur par défaut affecté par le serveur DHCP et du compteur de requêtes Broadcast/Multicast. Cette erreur a été corrigée.

  • Une erreur de configuration avec un élément KBUS sera maintenant détectée dans la CPU via le bloc fonctionnel IPConfig. Ce bloc FB55 retournera la valeur de retour 8B0A. L'élément du KBUS doit contenir la valeur 2, sinon l'élément ne pourra pas fonctionner. Une CPU300 ne peut être implantée qu'à l'emplacement 2.

  • Les problèmes de coupure de liaison utilisant le protocole ISO avec les ports Gigabit ont été corrigés.

  • La dérive de temps de l'horloge interne a été réduite.

Remarque :

Toutefois pour pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités PNIO, le CP doit être déclaré en tant que CP343-1 Adv V1.2 dans la configuration matérielle. L'accélération des liaisons passives ne nécessite pas cette exigence de déclaration dans la configuration matérielle.

Configuration :
Pour utiliser l'ensemble des fonctions du CP, vous devez utiliser STEP7 V5.5 ou supérieur.

Mise à jour

Le firmware peut être téléchargé gratuitement sur Internet (voir le FAQ Nr: 49587951). Ce firmware peut être installé sur toutes les versions matérielles  CP343-1 Adv déjà en service. Des informations détaillées sur le coupleur CP343-1 Adv (6GK7343-1GX30-0XE0) sont disponibles dans le manuel technique. La version actuelle de ce manuel est téléchargeable sur le site du support client dans le FAQ Nr:28017299.

 

2. Référence de commande

 

Désignation Référence de commande
CP 343-1 Adv. 6GK7343-1GX30-0XE0

 

D'autres renseignements concernant le produit sont disponibles ici

 

 ID contribution:49590072   Date:2011-06-24 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Firmware V1.2 pour le coupleur SI ...
Firmware V1.1 pour SIMATIC NET CP ...