Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se introduce una dirección MAC para la interfaz PROFINET o la interfaz Gigabit dentro de la configuración de un CP343-1/CP443-1 de Industrial Ethernet?
¿Cómo se configura un dispositivo compartido cuando se utiliza un CPx43-1 Advanced como controlador PROFINET IO y está conectado en red con la interfaz Gigabit del módulo?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
¿Qué CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 12 (Host Name) y cómo se configura dicha opción?
¿Qué se ha de tener en cuenta en la parametrización del tiempo de respuesta de la supervisión cuando se ha creado una redundancia en anillo con el protocolo de redundancia de medio (Media Redundancy Protocol)?
¿Cómo se puede utilizar una CP de Industrial Ethernet o un SCALANCE S como pasarela (Gateway)?
¿Cómo se desactiva la función "Link Layer Dicovery Protocol" en los puertos de una IE CP del S7-300 o del S7-400?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir una CP443-1EX20 V2.0 en una CPU V5.1?
Modificación de los datos de configuración del usuario con la CP 343-1 IT y la CP 443-1 IT
Carga de la configuración en un IE-CP en estado de "STOP", a través de una red LAN
Particularidades en el ajuste del medio físico de una red LAN con CPs de Ethernet Industrial
Enlace de diagnóstico rechazado a través del TCP/IP después de modificar la dirección MAC
Creación de un enlace ONLINE de varios accesos de Ethernet a una CPU del S7-300/S7-400
¿Qué hay que tener en cuenta al formatear el sistema de archivos de las CPs de Industrial Etherner del S7-300 y del S7-400?
¿Qué se ha de tener en cuenta al sustituir una CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) por una CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) en el STEP 7 V5.4 + SP3?
¿Cuál es el significado de la opción de configuración "Activar servidor Web" en la CP443-1 EX20?
¿Por qué, en el texto de información C-PLUG del diagnóstico NCM S7 de la CP443-1 Advanced, se muestra una versión de Firmware diferente a la del módulo?
¿Qué posibilidades hay para asignar una dirección IP nueva a un controlador PROFINET IO?
¿Cómo se puede configurar una CP de S7 en tiempo de ejecución?
¿Cómo se pueden desactivar las funciones de Routing S7?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar el bloque de función FB55 "IP_CONFIG" para la configuración de una CP de Industrial Ethernet?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
¿Por qué la CP de Ethernet del SIMATIC S7-300 no puede utilizar tantos recursos de comunicación S7 como los indicados?
¿Cómo funciona el multiplexado de enlaces y cómo se configura en las CPs de Ethernet del SIMATIC S7-300?
¿Qué CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 12 (Host Name) y cómo se configura dicha opción?
Referencia:

Descripción:
El Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permite la asignación de la configuración de la red a los clientes a través de un servidor.
El Dynamic Host Configuration Protocol esta definido en la norma RFC 2131 y tiene asignado, por parte de la la asociación "Internet Assigned Numbers Authority", los puertos UDP 67 y 68.

Las diferentes opciones DHCP están definidas en l norma RFC2132.

Opción DHCP 61 (Client Identifier - Identificador de clientes)
Las CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 61 (Client Identifier).

La opción DHCP 61 (Client Identifier) la utilizan los clientes DHCP para poderse identificar unívocamente en un servidor DHCP. De esta forma, los servidores DHCP tienen la posibilidad de seguir  la asignación de direcciones IP y los administradores de red pueden por tanto reservar direcciones para determinadas interfases. Por eso, se esperan para todos los clientes DHCP, dentro de un dominio administrativo, valores unívocos . Normalmente esta función "Client-Identifier" es la dirección MAC de la tarjeta de red. Para las CPs de Industrial Ethernet se puede introducir manualmente la función "Client-Identifier" para cada interfase que soporte DHCP, para en el caso de cambiar una CP, no obstante, poder disponer de la misma dirección IP reservada. En algunos servidores DHCP, la función "Client-Identifier" también se puede utilizar para registrar la dirección IP asignada en un servidor DNS.

Para las CPs de Industrial Ethernet la opción DHCP 61 se configura en la configuración hardware del STEP 7.

 En la configuración hardware haga doble clic sobre la interfase PROFINET de la CP de Industrial Ethernet, para abrir el diálogo de propiedades de la interfase PROFINET. Cambie al registro "Configuración IP" para activar la opción "Obtener dirección IP de un servidor DHCP" y asignar el ID del cliente .


Figura 01

Opción DHCP 12 (Host Name - Nombre de Host)
Para el servidor DHCP que necesite de un nombre de host para el registro de la dirección IP asignada a una CP de Industrial Ethernet, las siguientes CPs de Industrial Ethernet soportan las opción DHCP 12 (Host Name):

  • CP343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0), a partir del Firmware V1.2
  • CP343-1 Standard (6GK7343-1EX30-0XE0), a partir del Firmware V2.4
  • CP343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0), a partir del Firmware V2.4

Para configurar la opción DHCP 12, roceda según las siguientes instrucciones

 
Procedimiento
1 Haga doble clic en la configuración hardware del STEP 7 sobre la interfase PROFINET de la CP de Industrial Ethernet CP, para abrir el diálogo de propiedades de la interfase PROFINET. Cambie al registro "Configuración IP" para activar la opción "Obtener dirección IP de un servidor DHCP"

Advertencia:
Otra opción es indicar adicionalmente el ID de cliente, es decir, el "Client Identifier".


Figura 02

2 Cargue la configuración hardware en la CPU.
A continuación, la CP de Industrial Ethernet pide su dirección IP en base a su dirección MAC o a través del "Client Identifier" opcionalmente asignado en un servidor DHCP. El "SysName" no está todavía activado en esta fase y por eso todavía no se puede transferir al servidor DHCP, para que éste registre, junto con la dirección IP asignada como "Hostname", en el servidor DNS.
3 Si la dirección IP ha sido asignada correctamente a la CP de Industrial Ethernet, el administrador debe ajustar en Industrial Ethernet, por medio de justamente esta dirección IP, el "SysName" con ayuda de una  herramienta "SNMP Management".
4 A partir de la siguiente petición DHCP como p. ej. DHCP-DISCOVER o DHCP-REQUEST, para por ejemplo una prolongación del tiempo "LeaseTime" o hacer un rearranque, la CP de Industrial Ethernet transfiere siempre el "SysName" al servidor DHCP como "Host Name".

Advertencia:
En las CPs Advanced el "SysName" se guarda en C-Plug. Al cambiar los módulos, el "SysName" se acepta si el C-Plug antiguo se inserta en el nuevo módulo.
En las CPs Lean o estándar el "SysName" se guarda en la tarjeta Flash Onboard, es decir, al cambiar los módulos hay que volver a ajustar el "SysName".

 Nr. de identificación (ID):49588330   Fecha:2011-05-16