|
Description Le protocole "Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)" permet au serveur d'affecter la configuration réseau aux différents postes clients.
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été défini dans la RFC 2131. Les ports UDP 67 et 68 utilisés par le protocole DHCP ont été affectés par l'autorité "Internet Assigned Numbers Authority".
Une variante optionnelle DHCP existe également. Cette variante est décrite dans la RFC2132.
DHCP-option 61 (Client Identifier= identification du client) : Les CP Industrial Ethernet supportent cette fonctionnalité DHCP-option 61 (Client Identifier).
Cette option 61 du protocole DHCP est utilisée par un client DHCP pour qu'il puisse être identifié de manière univoque par le serveur DHCP. Cela permet au serveur DHCP de mémoriser l'affectation des adresses IP et ainsi à l'administrateur réseau de pouvoir réserver des adresses IP à des appareils spécifiques. Chaque client DHCP dispose ainsi d'une adresse IP univoque au sein du domaine. Normalement l'"identificateur client" (Client Identifier) correspond à l'adresse MAC de la carte réseau du poste client. Il est à noter que lors du paramétrage de cette option sur le CP Industrial Ethernet, c'est à vous de renseigner manuellement l'"identificateur client". Cela permet, lors du remplacement par un autre CP, de conserver la même adresse IP. Sur certains serveurs DHCP, l'identificateur client est également utilisé pour enregistrer les adresses IP affectés sur le serveur DNS.
Le paramétrage de l'option 61 sur le CP Industrial Ethernet est à faire à partir de la configuration matérielle du STEP 7.
Dans la configuration matérielle, double-cliquez sur l'interface PROFINET du CP Industrial Ethernet CP, pour faire apparaître la fenêtre de propriétés de l'interface PROFINET.
Allez sur l'onglet "Configuration IP", validez l'option "Obtenir l'adresse IP d'un serveur DHCP" puis saisissez l'ID du client.

Figure 01
DHCP-Option 12 (Host Name) Pour les serveurs DHCP nécessitant un nom d'hôte (Host Name) pour l'enregistrement des affectations IP des CP Industrial Ethernet sur le serveur DNS, vous devez disposer d'un CP Industrial Ethernet qui supporte la fonction DHCP-option 12 (Host Name). C'est le cas pour les CP suivants :
- CP343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0 à partir du firmware V1.2
- CP343-1 Standard (6GK7343-1EX30-0XE0 à partir du firmware V2.4
- CP343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0 à partir du firmware V2.4
Veuillez suivre la procédure ci-après pour réaliser le paramétrage de la fonctionnalité DHCP-option 12 :
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Dans la configuration matérielle, double-cliquez sur l'interface PROFINET du CP Industrial Ethernet CP pour faire apparaître la fenêtre de propriétés de l'interface PROFINET.
Allez sur l'onglet "Configuration IP", validez l'option "Obtenir l'adresse IP d'un serveur DHCP".
Note : Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir un ID client qui correspond au paramètre "Client Identifier".

Figure 02
|
| 2 |
Sauvegardez et chargez la configuration matérielle dans la CPU.
Le CP Industrial Ethernet commence par effectuer, auprès du serveur DHCP, une demande d'attribution d'adresse IP via son adresse MAC ou par son "Identificateur Client" si celui a été défini. L'association du SysName avec l'adresse IP affectée n'est pas faite dans le serveur DNS pendant cette phase d'attribution. Par conséquent l'affectation du "SysName" en tant que nom d'hôte (Host-name) n'est pas inscrite dans le serveur DNS. |
| 3 |
Si l'affectation de l'adresse IP sur le CP Industrial Ethernet a été effectuée avec succès, l'administrateur réseau peut utiliser cette adresse IP via un logiciel de gestion SNMP, pour définir le "SysName" dans le réseau Industriel Ethernet.. |
| 4 |
Ce n'est que lors de la requête suivante au serveur DHCP, comme par exemple un DHCP-DISCOVER ou DHCP-REQUEST, que le "SysName" sera inscrit en tant que nom d'hôte dans le serveur DNS. C'est le cas, par exemple, lors du redémarrage du CP ou lors d'une demande de prolongation du bail IP par le CP. |
Note Dans le cas des CP-Advanced, le paramètre "SysName" est mémorisé dans le module C-Plug. Lors du remplacement du CP, le "SysName" est conservé à condition d'enficher l'ancien module C-Plug dans la nouvelle carte CP-Advanced.
Dans le cas des CP Lean et Standard, le "SysName" est mémorisé dans la Flash interne du CP. En d'autres termes, vous devez configurer à nouveau le "SysName" lors d'un remplacement d'une carte CP.
|