|
Descripción: El Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permite la asignación de la configuración de la red a los clientes a través de un servidor.
El Dynamic Host Configuration Protocol esta definido en la norma RFC 2131 y tiene asignado, por parte de la la asociación "Internet Assigned Numbers Authority", los puertos UDP 67 y 68.
Las diferentes opciones DHCP están definidas en l norma RFC2132.
Opción DHCP 61 (Client Identifier - Identificador de clientes) Las CPs de Industrial Ethernet soportan la opción DHCP 61 (Client Identifier).
La opción DHCP 61 (Client Identifier) la utilizan los clientes DHCP para poderse identificar unívocamente en un servidor DHCP. De esta forma, los servidores DHCP tienen la posibilidad de seguir la asignación de direcciones IP y los administradores de red pueden por tanto reservar direcciones para determinadas interfases. Por eso, se esperan para todos los clientes DHCP, dentro de un dominio administrativo, valores unívocos . Normalmente esta función "Client-Identifier" es la dirección MAC de la tarjeta de red. Para las CPs de Industrial Ethernet se puede introducir manualmente la función "Client-Identifier" para cada interfase que soporte DHCP, para en el caso de cambiar una CP, no obstante, poder disponer de la misma dirección IP reservada. En algunos servidores DHCP, la función "Client-Identifier" también se puede utilizar para registrar la dirección IP asignada en un servidor DNS.
Para las CPs de Industrial Ethernet la opción DHCP 61 se configura en la configuración hardware del STEP 7.
En la configuración hardware haga doble clic sobre la interfase PROFINET de la CP de Industrial Ethernet, para abrir el diálogo de propiedades de la interfase PROFINET. Cambie al registro "Configuración IP" para activar la opción "Obtener dirección IP de un servidor DHCP" y asignar el ID del cliente .

Figura 01
Opción DHCP 12 (Host Name - Nombre de Host) Para el servidor DHCP que necesite de un nombre de host para el registro de la dirección IP asignada a una CP de Industrial Ethernet, las siguientes CPs de Industrial Ethernet soportan las opción DHCP 12 (Host Name):
- CP343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0), a partir del Firmware V1.2
- CP343-1 Standard (6GK7343-1EX30-0XE0), a partir del Firmware V2.4
- CP343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0), a partir del Firmware V2.4
Para configurar la opción DHCP 12, roceda según las siguientes instrucciones
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Haga doble clic en la configuración hardware del STEP 7 sobre la interfase PROFINET de la CP de Industrial Ethernet CP, para abrir el diálogo de propiedades de la interfase PROFINET. Cambie al registro "Configuración IP" para activar la opción "Obtener dirección IP de un servidor DHCP"
Advertencia: Otra opción es indicar adicionalmente el ID de cliente, es decir, el "Client Identifier".

Figura 02
|
| 2 |
Cargue la configuración hardware en la CPU.
A continuación, la CP de Industrial Ethernet pide su dirección IP en base a su dirección MAC o a través del "Client Identifier" opcionalmente asignado en un servidor DHCP. El "SysName" no está todavía activado en esta fase y por eso todavía no se puede transferir al servidor DHCP, para que éste registre, junto con la dirección IP asignada como "Hostname", en el servidor DNS. |
| 3 |
Si la dirección IP ha sido asignada correctamente a la CP de Industrial Ethernet, el administrador debe ajustar en Industrial Ethernet, por medio de justamente esta dirección IP, el "SysName" con ayuda de una herramienta "SNMP Management". |
| 4 |
A partir de la siguiente petición DHCP como p. ej. DHCP-DISCOVER o DHCP-REQUEST, para por ejemplo una prolongación del tiempo "LeaseTime" o hacer un rearranque, la CP de Industrial Ethernet transfiere siempre el "SysName" al servidor DHCP como "Host Name". |
Advertencia: En las CPs Advanced el "SysName" se guarda en C-Plug. Al cambiar los módulos, el "SysName" se acepta si el C-Plug antiguo se inserta en el nuevo módulo.
En las CPs Lean o estándar el "SysName" se guarda en la tarjeta Flash Onboard, es decir, al cambiar los módulos hay que volver a ajustar el "SysName".
|