DOMANDA:
Come si progetta in WinCC la segnalazione cumulativa?
RISPOSTA:
Presupposto per la progettazione di una visualizzazione cumulativa è che sia installato "Basic Process Control" e in "Picture Tree Manager" sia definita una gerarchia delle pagine.
Nella progettazione di una visualizzazione cumulativa, occorre rispettare il seguente modo di procedere:
- Progettare l'oggetto (p.e. un motore) nel livello più basso.
- Progettare poi una visualizzazione cumulativa. Collegarla con i tool "Dynamic Wizard", Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con il punto di misura PCS7", cioè collegarla con il motore.
- Progettare poi nel livello superiore una visualizzazione cumulativa. Qui viene nuovamente richiamata, con il tool "Dynamic Wizard", Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con la pagina", la pagina corrispondente in cui si trova il motore e la corrispondente visualizzazione cumulativa nel livello inferiore.
- Nei livelli ulteriori che si trovano più in basso viene progettata una segnalazione cumulativa e nuovamente richiamata con il tool "Dynamic Wizard" Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con la pagina", la pagina corrispondente nel livello inferiore.
- Poi si deve memorizzare nuovamente il Picture Tree Manager. WinCC deve essere riavviato. Nella lista di avviamento / Caratteristiche del computer occorre controllare che CSIG.exe sia registrato sotto Task ulteriore.
Una combinazione OR degli stati è possibile sotto due requisiti:
- Nelle proprietà oggetto sotto "Diversi" deve essere impostato su "Si" l'attributo "Rilevante cumulativo".
- In Catalogo/Struttura della gerarchia deve essere fissata prima della progettazione delle visualizzazione cumulativa. Se poi pagine vengono rinominate, il Container viene spostato nella gerarchia oppure cancellati, allora si rompe la catena delle combinazioni OR. Nelle pagine sovraordinate vengono probabilmente visualizzati stati errati. Occorre allora collegare la visualizzazione cumulativa nelle gerarchia analogamente alla variazione.
Le segnalazioni cumulative possono anche essere assiemate in proprio. Qui però occorre fare attenzione di collegare una variabile al valore cumulativo. A questo non si può collegare alcuna azione in C, perché non funzionerebbe.
|