visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Creazione di blocco immagine
Perché al cambio utente (effettuazione del login/uscita) i faceplate aperti dovrebbero essere chiusi?
WinCC, progettazione di visualizzazione cumulativa
Dopo la copia di pulsanti, i blocchi immagine non vengono più rappresentati.
Un wizard creato in proprio, da WinCC V5 non crea più script relativi a eventi di un oggetto utente o un oggetto OCX.
Come si può aprire durante la runtime un faceplate appartenente a un oggetto utente?
Come si può progettare in WinCC una emissione in virgola mobile?
Raggruppare oggetti dalla Siemens HMI Symbol Library
Come è possibile commutare tra visibile e invisibile un oggetto utente in una pagina di processo in runtime?
Come funziona la tecnica del faceplate con la proprietà "Tag prefix" di finestre video?
Come si possono progettare efficacemente oggetti utente?
Come si possono visualizzare direttamente sull'oggetto utente nella runtime di WinCC le informazioni di tutti i punti di misura inseriti nella pagina di processo?
Come si può dinamicizzare la proprietà di un oggetto utente con una funzione in C di valore generale - senza un successivo adattamento del nome della variabile e del trigger?
Perché da WinCC V6 non sono più disponibili i DynamicWizard "Creazione di faceplate come tipo" e "Creazione di istanze nella pagina impianto"?
Come si utilizza la proprietà Prefisso variabili?
WinCC, progettazione di visualizzazione cumulativa
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Come si progetta in WinCC la segnalazione cumulativa?

RISPOSTA:
Presupposto per la progettazione di una visualizzazione cumulativa è che sia installato "Basic Process Control" e in "Picture Tree Manager" sia definita una gerarchia delle pagine.
Nella progettazione di una visualizzazione cumulativa, occorre rispettare il seguente modo di procedere:

  1. Progettare l'oggetto (p.e. un motore) nel livello più basso.
  2. Progettare poi una visualizzazione cumulativa. Collegarla con i tool "Dynamic Wizard", Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con il punto di misura PCS7", cioè collegarla con il motore.
  3. Progettare poi nel livello superiore una visualizzazione cumulativa. Qui viene nuovamente richiamata, con il tool "Dynamic Wizard", Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con la pagina", la pagina corrispondente in cui si trova il motore e la corrispondente visualizzazione cumulativa nel livello inferiore.
  4. Nei livelli ulteriori che si trovano più in basso viene progettata una segnalazione cumulativa e nuovamente richiamata con il tool "Dynamic Wizard" Registro "Standard Dynamic", Funzione "Collegare la visualizzazione cumulativa con la pagina", la pagina corrispondente nel livello inferiore.
  5. Poi si deve memorizzare nuovamente il Picture Tree Manager. WinCC deve essere riavviato. Nella lista di avviamento / Caratteristiche del computer occorre controllare che CSIG.exe sia registrato sotto Task ulteriore.

Una combinazione OR degli stati è possibile sotto due requisiti:

  1. Nelle proprietà oggetto sotto "Diversi" deve essere impostato su "Si" l'attributo "Rilevante cumulativo".
  2. In Catalogo/Struttura della gerarchia deve essere fissata prima della progettazione delle visualizzazione cumulativa. Se poi pagine vengono rinominate, il Container viene spostato nella gerarchia oppure cancellati, allora si rompe la catena delle combinazioni OR. Nelle pagine sovraordinate vengono probabilmente visualizzati stati errati. Occorre allora collegare la visualizzazione cumulativa nelle gerarchia analogamente alla variazione.

Le segnalazioni cumulative possono anche essere assiemate in proprio. Qui però occorre fare attenzione di collegare una variabile al valore cumulativo. A questo non si può collegare alcuna azione in C, perché non funzionerebbe.

 Articolo con ID:493670   Data:1999-08-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour