|
Note Le comportement ci-dessous apparait dans toutes les versions de SIMATIC BATCH V6.1 SP3, V7.0 SP1 et V7.1 SP1.
Ce comportement est corrigé dans les versions suivantes de SIMATIC BATCH: V6.1 SP3 HF20, V7.0 SP1 HF15 et V7.1 SP1 HF7.
Faire une Demande de support (Support Request ) pour recevoir le Hotfix correspondant à votre application.
Description
Lorsque des blocs Tag Collection sont utilisés au niveau de la cellule Batch (PCell), des structures de recette peuvent être modifiées par des manipulations spécifiques et sous certaines conditions lors de l'édition de bibliothèques d'opérations validées ou de recettes principales.
Conditions nécessaires
- Des blocs Tag Collection sont insérés dans la vue technologique directement sous la cellule (PCell) et sont utilisés comme références dans des transitions ou dans des points de mesure de recettes principales ou de bibliothèques d'opérations.
- De tels points de mesure ou des objets contenant de telles transitions ou les transitions elles-mêmes sont effacés dans une recette principale ou une bibliothèque d'opération ou alors les conditions de transitions sont modifiées de telle sorte que plus aucune référence à ces blocs Tag Collection n'existe dans la bibliothèque ou la recette principale.
- Des recettes principales ou des bibliothèques d'opérations remplissant les conditions décrites ci-dessus sont validées.
Actions pouvant conduire au comportement décrit
- Ouverture et fermeture de la boite de dialogue des Propriétés d'une transition concernée dans une recette principale.
- Ouverture et fermeture de la boite de dialogue des Propriétés d'une transition concernée dans une bibliothèque d'opération validée pour utilisation dans une recette principale.
Disfonctionnement possible
- A partir du moment où il existe toujours au moins un lot correspondant dans la base de donnée en ligne, le serveur Batch peut s'arrêter.
- Un sous-système incorrect est probablement occupé et utilisé.
- Des lots créés à partir d'une recette principale cohérente, peuvent provoquer des erreurs si des fonctions n'existent pas dans un sous-système par exemple.
- Des points de mesure peuvent être insérés à partir de sous-systèmes incorrects.
Procédure recommandée pour détecter de tels problèmes
Des recettes principales sont reconnues et identifiées par une actualisation de la cellule batch avec une vérification de cohérence (plausibilité) implicite ou explicite sur toutes les recettes principales validées.
|