afficher la liste des articles
ProTool RT -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Pourquoi des caractères et des objets sont-ils représentés décalés sur un système PC WinCC flexible Runtime ou un pupitre opérateur ?
Erreur $044 erreur de transfert 8 lors de l'enregistrement d'une recette.
Paramètres de connexion pour une communication entre ProTool/Pro et WinAC
Contour gris en mode RUNTIME
Impression erronée avec ProTool Pro Runtime V5.10 sous Windows NT
Message d'erreur au démarrage du Runtime de ProTool/Pro: La structure du fichier de configuration "*.fwd" est incompatible.
Message d'erreur "GET INSTANCE ERROR" lors de l'appel du fichier FWD
Des messages sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime.
Des messages sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime.
Nº de référence:

QUESTION:
Les messages systèmes et les alarmes ne sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime. Comment dois-je le configurer pour que tous les messages soient imprimés dès qu'ils apparaissent ?

REPONSE:
Ceci est un réglage dans le driver d'imprimantes de Windows. Modifiez le réglage de l'imprimante afin que les contrats d'impression ne soient pas mis dans la file d'attente mais imprimés directement..

 ID contribution:491702   Date:1998-09-15