afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- Utiliser SFC
Comment réinitialiser les connecteurs de sorties d'erreur sans démarrer une séquence de production ?
Comment désactiver le temps de surveillance d'étape dans le mode "Mise en attente en cours" ?
Quels effets ont les valeurs "avec" et "aucun" dans le paramétrage "Enumération" des valeurs de consigne dans les SFC-Types et les instances de SFC ?
A quoi faut il faire attention lors du chargement de modifications, si on utilise des diagrammes SFC ou des instances de SFC-Type ayant des séquences actives dans l'état "IDLE" ?
Pourquoi le message d'erreur "Identifiant manquant ou invalide" apparait-il dans le compilateur SCL après une mise à jour de PCS 7 V6.1 vers PCS 7 V7.0 ?
Comment changer les textes de message d'un diagramme SFC dans PCS7 ?
Quel est le nombre maximal de transitions ou de branches en OU dans un diagramme SFC ?
Comment peut-on dynamiser un SFC avec l'assistant dynamique ?
A quoi doit-on faire attention lors de la modification en ligne de la structure d'un SFC type ?
Comment faire le choix entre une Opération Technique(EOP) et une Fonction Technique (EPH) lors de la définition du type de SFC ?
Comment utiliser les entrées "AUX_PRxx" pour les valeurs auxiliaires de messages d'une instance de SFC ?
Comment peut-on empêcher l'activation de la sortie LI_ERR du bloc SFC_CTRL ?
Comment démarrer un diagramme SFC / instance SFC dans le mode de procédé AUTO via les entrées du bloc ?
Comment configurez-vous une demande opérateur dans un SFC Type ?
Quoi faire quand il y a un échec à l'ouverture d'un diagramme SFC ou Type de SFC dans le SIMATIC Manager ?
Comment optimisez-vous la taille de la mémoire de travail pour un SFC-type ?
Comment peut-on déterminer la quantité de mémoire de travail occupée par un Type de SFC ?
Comment arrêter une séquence SFC et continuer le process par une autre séquence SFC dans une étape fixée ?
Comment pouvez-vous tester un SFC type "online" (en mode test) ?
Quels modes de fonctionnement les SFC possèdent-ils, et quelles options sont disponibles pour configurer la commande séquentielle ?
Comment est-il possible d'afficher l'état opérationnel courant d'une séquence ?
Comment est-il possible d'imbriquer des textes opérationnels d'une séquence dans un message d'une instance de SFC_TYPE ?
Comment utiliser la fonction pré et post-exécution dans une séquence de SFC dans SIMATIC PCS 7 V6 ?
Quand utiliser un SFC chart ou un SFC type sous SIMATIC PCS 7?
Comment peut-on visualiser la durée d'une étape d'une chaine séquentielle SFC ?
Comment doit-on procéder lors de la configuration d'un type SFC, pour connecter automatiquement tous les connecteurs de bloc ?
Comment afficher l'état opérationnel d'une séquence avec un message à partir d'un bloc fonctionnel d'alarme ?
Comment reprendre une séquence SFC au point d'exécution durant le redémarrage de la CPU ?
Comment peut-on passer un plan SFC en mode automatique?
De quoi faut-il tenir compte lors du chargement de modifications d'un diagramme SFC ?
Comment peut-on modifier des blocs utilisateur ou standards issus de la librairie PCS7, afin qu’ils soient répertoriés dans le dialogue des propriétés de l’éditeur SFC ?
Comment réinitialiser les connecteurs de sorties d'erreur sans démarrer une séquence de production ?
Nº de référence:

Description
Si l'option "Initialisation après redémarrage de la CPU" est définie sur un SFC ou une instance de SFC, certains connecteurs de sorties d'erreur restent alors à 1 sur le SFC ou l'instance de SFC après un redémarrage à chaud. Ils sont remis à 0 seulement après démarrage du SFC ou de l'instance de SFC.

Afin de pouvoir réinitialiser les connecteurs de sorties d'erreur sans démarrer une séquence de production SFC ou instance de SFC, il faut ajouter une séquence supplémentaire (pour chaque SFC ou SFC Type).

Procéder comme suit : 
No. Procédure
1 Insertion d'une séquence supplémentaire
  • Générer une nouvelle séquence dans le diagramme SFC et le disposer avant les autres séquences existantes. Aucune étape d'exécution n'est nécessaire dans cette nouvelle séquence.


Fig. 01: Séquence de redémarrage (RESTART)

  • Configurer les conditions de démarrage de la séquence (Editer > Propriétés de la séquence...) avec "RUN = RUN" et "TRIG_CPU_RESTART = TrigCPURestart".


Fig. 02: Conditions de démarrage de la nouvelle séquence

  • Remettre à 0 la valeur "TRIG_CPU_RESTART" dans l'étape de fin ("END") de la séquence.


Fig. 03: Configuration l'étape de fin ("END") de la séquence.

2 Modification les autre séquences de production
  • Configurer la nouvelle condition de démarrage "TRIG_CPU_RESTART = 0" en plus des autres pour toutes les autres séquences du diagramme SFC.


Fig. 04: Conditions de démarrage des séquences de production

Mots clés
PCS 7

 ID contribution:48933314   Date:2011-04-08