afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les conditions requises pour l'échange de données entre COMOS et SIMATIC PCS 7 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser ensemble des versions différentes de PCS 7 ?
Quels cartes associées à leurs versions de microprogramme sont libérées pour PCS7 et comment les mettre à jour ?
Avec quoi SIMATIC PCS 7 V8.x, V7.x, V 6.x, V5.x et V4.x sont-ils compatibles ?
Pourquoi faut-il utiliser les Services Packs de Microsoft Windows, uniquement du CD/DVD four ni avec PCS7 et non pas ceux de MS SQL Server ou Internet Explorer?
Quel support Microsoft propose-t-il pour les produits Microsoft (systèmes d'exploitation et Internet Explorer) utilisés avec PCS 7 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés quant à leur compatibilité avec SIMATIC PCS 7 ?
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Note importante sur l'utilisation du service de mise à jour automatique de Microsoft dans PCS 7.
Informations complémentaires sur la compatibilité de PCS 7 V6.x avec les produits Microsoft
WinCC -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC V7.x, V6.x et V5.x ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCC
Quelles sont les compatibilités des systèmes d'exploitation et des logiciels pour SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x et V7.x ?
Tableau de compatibilité de SIMATIC WinCC/ProAgent avec les systèmes d'exploitation MS Windows
Quels sont les Security Patch de Windows nécessaires pour l'installation de SIMATIC WinCC V6.0?
Pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 et WinCC
Information pour l'utilisation de WinCC V5.1 avec "SIMATIC NET 7/2001 SP4" 
Version de langue de Windows à jour pour SIMATIC WinCC V5.1
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Nº de référence:

Description
Microsoft fournit la possibilité de déterminer quels sont les patches installés sur un PC au moyen de WMI.

Qu'est-ce que WMI/WMIC?
WMI est l'abréviation de "Windows Management Instrumentation".
WMIC (Windows Management Instrumentation Command Line) est une extension de WMI pour la conduite au moyen d'interfaces de commandes en ligne multiples et de scripts d'exécution par lots. 

Davantage d'informations sur WMI sont disponibles sur le site Internet de Microsoft via les liens suivants :
http://www.microsoft.com/austria/technet/articles/wmic.mspx (Allemand)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742610.aspx (Anglais)

Procédure
 
No. Procédure
1 Dans le menu "Démarrer" de Windows, sélectionner le menu "Exécuter" et saisir la commande "cmd"


Fig. 01

2 Dans la fenêtre de commande DOS qui s'ouvre, saisir la commande ci-dessous :
wmic qfe list full /format:htable >C:\Temp\hotfixes.htm


Fig. 02

Cette commande crée une liste HTM de tous les patches de Microsoft  Windows installés.

3 Aller sur le chemin spécifié (ici C:\Temp) et trouver le fichier Hotfixes.htm.
Ce fichier contient une liste de tous les patches de Microsoft Windows installés sur le PC SIMATIC. 


Fig. 03

4 Dans cette liste, il est possible de déterminer les patches désirés au moyen de la fonction de commande "Rechercher".


Fig. 04

Informations complémentaires
Il est aussi possible d'utiliser Microsoft MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer).
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924 (Anglais)
http://technet.microsoft.com/de-de/security/cc184924 (Allemand)

Davantage d'informations sur les patches Microsoft validés pour WinCC sont disponibles dans les articles : 18752994 et 18490004

Mots-clés
Hotfix, KB

 ID contribution:48844294   Date:2012-01-26