Mostrar lista de artículos
ProTool RT -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué versiones de SIMATIC ProTool/Lite, SIMATIC ProTool y SIMATIC ProTool/Pro son compatibles con cada sistema operativo Windows?
No se pueden ver los botones y los campos de E/S en una ventana de curvas en modo RT (a partir de la versión V5.1x)
El indicador de avisos sigue activo a pesar de que el estado del contador es �0�
Olvido del Password del super-usuario
Imagen de las teclas funciones y del sistema en el runtime
Imagen de las teclas funciones y del sistema en el runtime
Referencia:

PREGUNTA:
¿Puede ser realizadas la imagen de funciones del teclado y del sistema?

RESPUESTA:
En los equipos runtime (PC y OP37 Pro) no pueden realizarse ni las funciones del teclado ni las del sistema. Para las teclas de funciones como solución puede utilizarse la función "Activación de bit". (Atención: Para teclas de funciones proyectadas de forma global o bien local, ha de tener en cuenta las reglas correspondientes (¡Local antes que Global !).

 

 

 Nr. de identificación (ID):484488   Fecha:1998-09-10