Beitragsliste anzeigen
ES - SIMATIC Manager -- Programm erstellen -- CFC - Bausteinbibliotheken verwenden
Welche Systemvoraussetzung besteht für die Nutzung von SIMATIC PCS 7 Industry Library V8.0?
Was muss beim Ändern der symbolischen Adressen von Ein- / Ausgabebaugruppen beachtet werden?
Warum werden, nach dem Tausch einer HART-Analogbaugruppe, die Eingänge des Treiberbausteins im CFC-Plan nicht mehr verschalten?
Wie kann der PCS 7 APL Kanaltreiber parametriert werden, dass der Ausgangsprozesswert invertiert wird?
Wie wird ein Modbus Slave mit Hilfe des PCS 7 Bausteins "RCV_341" (FB 121) projektiert?
Warum erhalte ich an meinem "CH_AI" Treiberbaustein das Signal "QBAD"?
Wie wird der Eingang "Sample_T" projektiert?
Warum gibt der Baustein INT_P am Ausgang ungültige Werte aus?
Warum wird der CH_AI Baustein mit der Option "Baugruppentreiber erzeugen" nicht automatisch verschaltet?
Wie kann ich bei den Standardbausteinen die voreingestellten Meldeklassen ändern?
Können Bausteine aus der CFC-Bibliothek für die S7-300 CPUs auch in einem Programm für eine S7-400 CPU verwendet werden?
Welche Bedeutung hat der Bausteineingang VALUE_QC des CH_DI-Bausteins?
Warum wird am CH_AI Treiberbaustein der simulierte Wert nicht ausgegeben bzw. wie kann dennoch ein Wert simuliert werden ?
Wann spricht man von einer Regelstrecke mit bzw. ohne Ausgleich?
Wie kann mit dem PCS 7 PID-Tuner eine Regleroptimierung durchgeführt werden?
Welche Bedeutung haben die Parameter "GAIN", "TN" und "TV" beim CTRL_PID-Baustein?
Warum wird bei den redundanten Analogausgabebaugruppen von jeder Baugruppe nur die Hälfte des zu erwartenden Stromes ausgegeben?
Wie hoch ist der Speicherbedarf der SIMATIC PCS 7 V6.0 Bibliotheksbausteine und Templates in der AS?
Was muss ich bei eingeschalteter Sollwertrampe beachten, damit es beim Umschalten vom Hand-/Nachführ- auf den Automatikbetrieb des "CTRL_PID" nicht zum Überschwingen des Istwertes kommt?
Wie können weitere Meldetexte - als nur Ereignis und OS-Bereich - in einem meldefähigen Bausteinin SIMATIC PCS 7 V5.x editiert werden?
Wie kann beim Erzeugen der Baugruppentreiber die Meldung "Für den Baustein CH_AI fehlen notwendige Dateien. Bitte achten Sie darauf, dass Sie genau die Version der Bibliothek installieren müssen, aus der dieser Baustein importiert wurde" behoben werden?
Warum meldet nach Ausfall und Wiederkehr eines PROFIBUS DP-Slaves (z.B. ET 200M) der CH_AI Treiber den Slave immer noch als gestört (QBAD=1)?
Wie wird eine FM350-2 in PCS 7 verschaltet?
Wie kann die Fehlermeldung "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI." im Protokoll des Treibergenerators behoben werden?
AS - CPU -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Komponenten anschließen und parametrieren
Warum werden, nach dem Tausch einer HART-Analogbaugruppe, die Eingänge des Treiberbausteins im CFC-Plan nicht mehr verschalten?
Wie können Sie das versehentliche Betätigen der Schalter an einer S7-400 Baugruppe verhindern?
Wie kann ich den CP 443-1EX20 unter PCS 7 V7.0 projektieren?
Wie projektiere ich den PT100 an die Analogeingabebaugruppe SM 331 AI 8x12BIT an?
Warum werden, nach dem Tausch einer HART-Analogbaugruppe, die Eingänge des Treiberbausteins im CFC-Plan nicht mehr verschalten?
Bestellnummer:

Beschreibung
Wenn Sie eine HART-Analogbaugruppe "6ES7 33x-xTF00-0AB0" gegen eine Baugruppe "6ES7 33x-xTF01-0AB0" der Firmware V3.0 tauschen, oder für diese Baugruppe ein Firmware Upgrade durchführen, erhalten Sie folgende neue Funktionen:

  • HART-Fast-Mode
  • Unterstützung der HART-Spezifikation bis Revision 7
  • Anwenderkalibrierung

Durch den Tausch der Baugruppe in der Hardware-Konfiguration werden nach dem Übersetzen der CFC-Pläne (Die Funktion "Baugruppentreiber erzeugen" ist aktiviert) die Eingänge "Mode, MS, DataXchg" der entsprechenden Treiberbausteine (Pcs7AnIn, Pcs7AnOut, CH_AI, CH_AO, ...) nicht mehr verbunden. Wenn Sie die neuen Funktionen der Baugruppe nicht nutzen möchten, müssen Sie die Hardware-Konfiguration nicht ändern.

Damit die Verschaltungen durch den Treiber-Wizzard wieder korrekt vorgenommen werden, gehen Sie wie in nachfolgender Anleitung beschrieben vor.

Anleitung

  • Ersetzen Sie in der Hardware-Konfiguration die alte HART-Analogbaugruppe mit der aktuellen Version.
  • Löschen Sie die HART-Feldgeräte aus der Analogbaugruppe. Die Konfiguration der PDM-Geräte bleibt dabei erhalten. Diese können Sie in der Prozessgeräte-Anlagensicht aufrufen ("Ansicht > Prozessgeräte Anlagensicht").
  • Fügen Sie ein HART-Feldgerät der aktuellen Baugruppe ein und klicken Sie doppelt auf diesen Eintrag.
  • Im Dialog "SIMATIC PDM 'HART-Gerät' Objekt(e) einfügen" klicken Sie die Schaltfläche "Objekt auswählen ..."
  • Im Dialog "Auswählen" (Bild 01) wählen Sie das bereits konfigurierte Feldgerät aus. Achten Sie darauf, dass bei Ansicht die Option "Prozessgeräte-Anlagensicht" ausgewählt ist.
  • Übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration und die CFC-Pläne. Aktivieren Sie die Option "Baugruppentreiber erzeugen".


Bild 01: Auswahl des vorhandenen PDM-Geräts

Durch die Konfiguration der HART-Analogbaugruppe mit dem zugehörigen HART-Feldgerät wird nun die Verschaltung wieder korrekt durchgeführt.

Erstellumgebung
Bilder in diesem FAQ sind mit PCS 7 V7.1 SP1 erstellt worden.

 Beitrags-ID:48214310   Datum:2011-03-09 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour