Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
AS - CPU -- Montaje y parametrización del hardware -- Conectar y parametrizar componentes
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede evitar la activación accidental de los interruptores en un módulo S7-400?
¿Cómo se puede configurar el CP 443-1EX20 en el PCS 7 V7.0?
¿Cómo se configura una PT100 en un módulo de entradas analógicas SM 331 AI 8x12BIT?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
Referencia:

Descripción:
Si se cambia un módulo analógico HART "6ES7 33x-xTF00-0AB0" por un módulo "6ES7 33x-xTF01-0AB0" con el Firmware V3.0, o se realiza una actualización del Firmware para este módulo, se obtienen las siguientes funciones nuevas:

  • Modo HART-Fast
  • Soporte de la especificación HART, hasta la revisión 7
  • Calibración de usuario

Al cambiar el módulo en la configuración hardware, después de la compilación de los planos CFC (la función "Crear driver de módulo" está activada), ya no se conectan las entradas "Mode, MS, DataXchg" de los módulos driver correspondientes (Pcs7AnIn, Pcs7AnOut, CH_AI, CH_AO, ...). Si no se quieren utilizar las nuevas funciones del módulo, no se tiene por que modificar la configuración hardware.

Para que las conexiones sean realizadas de nuevo correctamente por el Wizard del driver, proceda tal como se indica en las siguientes instrucciones.

Instrucciones:

  • En la configuración hardware, sustituya el módulo analógico HART antiguo por el de la versión actual.
  • Borre los equipos de campo HART asociados al módulo analógico. La configuración de los equipos PDM se mantiene. Esta se puede llamar en la vista de instalación de los equipos de proceso ("Ver -> Vista de instalación de los equipos de proceso").
  • Inserte un equipo de campo HART para el módulo actual y haga doble clic sobre esta entrada.
  • Dentro del diálogo "SIMATIC PDM - Insertar objeto(s) 'Equipo HART'", haga clic sobre el botón "Seleccionar objeto ...".
  • Dentro del diálogo "Seleccionar" (figura 01), elija el equipo de campo ya configurado. Tenga en cuenta que en la vista esté seleccionada la opción "Vista de la instalación de los equipos de proceso".
  • Compile la configuración hardware y los planos CFC. Active la opción "Crear driver de módulo".


Figura 01: Selección del equipo PDM disponible

Por medio de la configuración del módulo analógico HART con su equipo de campo HART correspondiente, se realiza de nuevo correctamente la conexión.

Entorno de creación:
Las imágenes en este FAQ se han creado con el PCS 7 V7.1 + SP1.

 Nr. de identificación (ID):48214310   Fecha:2011-03-19