Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31xT -- Technologie einsetzen -- Arbeiten mit Technologie Bausteinen / Projekten
Wie können in der Technologie-CPU die Stützpunkttabellen der Technologiefunktion FB 488 "MC_MovePath" über eine HMI-Bedienoberfläche editiert und verwaltet werden?
Wie kann in einem vorhandenen Technologie-CPU Projekt mit S7-Technology die SINAMICS CU320 gegen die CU320-2 ausgetauscht werden?
Wie vermeide ich ein STOP einer Technologie-CPU beim Stoppen bzw. Anhalten eines Bahnobjektes, das mit MC_MovePath verfahren wird (in S7-Technology V4.2)?
Wie kann mit einer Technologie-CPU und dem FB 488 "MC_MovePath" ein einfacher Palettierer realisiert werden?
Welche Safety-Funktionen können mit der Interpolation an der fehlersicheren Technologie-CPU genutzt werden?
Wie können sie den Lageregler der CPU 31xT optimieren?
Wie kann die Uhrzeit des SINAMICS S120 auf die Uhrzeit der T-CPU synchronisiert werden?
Wie kann das Starten einer Technologiefunktion mit ungültigen Dynamikwerten vermieden werden?
Wie können Sie sicherstellen, dass die Anzeige im Bereich Safety Integrated für Antriebe korrekt aktualisiert wird?
Was ist beim Referenzieren mechanisch gekoppelter Achsen zu beachten?
Wie können Sie zur Laufzeit eine Kurvenscheibe erstellen, die auf Liniensegmenten (Stützpunkttabelle) basiert und diese durch stetige Übergänge verbindet?
Wie kann ich Einzelantriebe der Produktfamilien "MICROMASTER" und "SINAMICS" mit der in "S7-Technology" und "SIMOTION SCOUT" integrierten Parametriersoftware "STARTER" parametrieren?
Wie kann ich eine Kurvenscheibe der Technologie-CPU mit Hilfe von WinCC flexible auf dem HMI anzeigen?
Technologie-CPUs: Nummer der Technologieparameter ermitteln
Technologie-CPUs: Positionsangaben
Technologie-CPUs: Referenzieren mit ADI4 und Bero (ohne Nullmarke)
Welche Safety-Funktionen können mit der Interpolation an der fehlersicheren Technologie-CPU genutzt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die fehlersichere Technologie-CPU 317TF-2 DP vereint drei CPU-Funktionalitäten in einem Gerät:

  1. Standard SIMATIC-SPS
  2. Fehlersichere SPS (mit Distributed Safety)
  3. Motion Control Funktionalität

Ab der Version V4.2 von S7-Technology (und der zugehörigen CPU-Firmware) ist es ebenso möglich, mit der Technologie-CPU interpolierte Verfahrbewegungen auszuführen.
Die Besonderheiten bei der Nutzung der interpolierten Verfahrbewegungen der
Technologie-CPU im Zusammenhang mit den integrierten Sicherheitsfunktionen von
Safety Integrated werden in der beigefügten PDF-Datei näher dargestellt.

48205977_TF-CPU_Interpolation_with_Safety_d.pdf ( 795 KB )

Hinweis
Die in der beigefügten PDF-Datei genannten Safety-Funktionen können sinngemäß auch auf gekoppelte Gleichlaufachsen angewendet werden. Hier ist die Ansteuerung des Gleichlaufverbunds bei Aktivierung einer Safety-Funktion über die Leitachse (Master-Achse) vorzunehmen. Die genannten Technologiefunktionen für Bahnobjekte sind in diesem Fall nicht anwendbar.

Ergänzende Suchbegriffe
Gleichlauf, Getriebegleichlauf, Kurvenscheibe, Kurvenscheibengleichlauf, gekoppelte Achsen, Leitachse, Folgeachse, Master, Slave, koordinierte Achsen

 Beitrags-ID:48205977   Datum:2013-03-07 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour