Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- HMI Projektierung erstellen -- Archive verwenden
Wie können Sie bei WinCC flexible Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Chargendaten bzw. archivierte Daten über ein HMI-Bediengerät ausgegeben werden?
Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden?
Wie können Variablen aus einer SQL-Datenbank über ein Kurvenarchiv ausgegeben werden?
Welche Besonderheit gibt es bei der WinCC flexible Funktion "ArchiviereProtokolldatei" im Modus "Verschieben"?
Wie lassen sich von WinCC flexible RT oder einem Panel exportierte csv-Archivdateien am PC graphisch darstellen?
Wie kann ein Kurvenarchiv nach dem Aufruf der Kurvenanzeige fortlaufend aktualisiert angezeigt werden?
Was ist in WinCC flexible bei der Namensvergabe von Archiven und bei der Archivierung von Variablen in eine csv-Datei auf Windows-basierten Systemen zu beachten?
Wie können Variablen / Datensätze ereignisgetriggert mit Datum und Uhrzeit in eine CSV-Datei gespeichert werden?
Wie können mit WinCC flexible STRING Variablen archiviert werden?
Welche externen Ablageorte für die Archivierung von Daten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten (TIA Portal/WinCC flexible/ProTool) zur Verfügung?
Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden?
Wie können Variablen mit WinCC flexible in einer SQL-Datenbank archiviert und daraus ausgelesen werden?
Wie können Daten bei Panels oder bei der WinCC flexible PC Runtime aus einem Variablenarchiv in Tabellenform angezeigt werden?
Wie können bei einem Windows CE-Panel Texte auf eine CF Karte geschrieben bzw. gelesen werden?
Multi Panel -- HMI Projektierung erstellen -- Archive verwenden
Wie können Sie bei WinCC flexible Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Sie bei WinCC Comfort V11/WinCC Advanced V11 Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Chargendaten bzw. archivierte Daten über ein HMI-Bediengerät ausgegeben werden?
Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden?
Welche Besonderheit gibt es bei der WinCC flexible Funktion "ArchiviereProtokolldatei" im Modus "Verschieben"?
Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden?
Archiv meldet Überlast beim MP270
Wie können Variablen / Datensätze ereignisgetriggert mit Datum und Uhrzeit in eine CSV-Datei gespeichert werden?
Wie können Daten bei Panels oder bei der WinCC flexible PC Runtime aus einem Variablenarchiv in Tabellenform angezeigt werden?
Welche externen Ablageorte für die Archivierung von Daten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten (TIA Portal/WinCC flexible/ProTool) zur Verfügung?
Touch Panel / Operator Panel -- HMI Projektierung erstellen -- Archive verwenden
Wie können Sie bei WinCC flexible Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Sie bei WinCC Comfort V11/WinCC Advanced V11 Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Chargendaten bzw. archivierte Daten über ein HMI-Bediengerät ausgegeben werden?
Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden?
Welche Besonderheit gibt es bei der WinCC flexible Funktion "ArchiviereProtokolldatei" im Modus "Verschieben"?
Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden?
Wie können Variablen / Datensätze ereignisgetriggert mit Datum und Uhrzeit in eine CSV-Datei gespeichert werden?
Wie können Daten bei Panels oder bei der WinCC flexible PC Runtime aus einem Variablenarchiv in Tabellenform angezeigt werden?
Welche externen Ablageorte für die Archivierung von Daten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten (TIA Portal/WinCC flexible/ProTool) zur Verfügung?
Mobile Panels -- HMI Projektierung erstellen -- Archive verwenden
Wie können Sie bei WinCC flexible Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Sie bei WinCC Comfort V11/WinCC Advanced V11 Archive sicher kopieren oder verschieben?
Wie können Chargendaten bzw. archivierte Daten über ein HMI-Bediengerät ausgegeben werden?
Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden?
Welche Besonderheit gibt es bei der WinCC flexible Funktion "ArchiviereProtokolldatei" im Modus "Verschieben"?
Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden?
Wie können Variablen / Datensätze ereignisgetriggert mit Datum und Uhrzeit in eine CSV-Datei gespeichert werden?
Wie können Daten bei Panels oder bei der WinCC flexible PC Runtime aus einem Variablenarchiv in Tabellenform angezeigt werden?
Welche externen Ablageorte für die Archivierung von Daten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten (TIA Portal/WinCC flexible/ProTool) zur Verfügung?
Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die Systemgrenzen für die Archivierung von Variablenwerten auf Panel Bediengeräten bzw. PC Runtime Systemen erlauben nur eine bedingte Langzeitarchivierung.
Bei einem MP 277 Touch sind dieses z. B. 10.000 Einträge je Archiv (incl. aller Archivsegmente).

Des Weiteren ist es nur bedingt möglich, archivierte Variablenwerte über einen längeren Zeitraum über eine Kurvenanzeige auszugeben.
Der Zeitraum ist abhängig von der maximalen Anzahl der Prozesswerte, die im Variablenarchiv gespeichert werden können.

Dieser Beitrag beschreibt eine Möglichkeit, wie Sie mit WinCC flexible:

  • Eine Langzeitarchivierung durchführen können (Bild 1)
  • Variablenarchive erstellen, deren Namen erst zur "Laufzeit" erstellt werden.
    Die erstellten Variablenarchive können anschließend über ein Auswahlfeld angewählt und über eine Kurvenanzeige auszugeben werden (Bild 2).

Das Bild 1 zeigt an einem Beispiel die Ansicht der neu erstellten Archive. Die Namen der Archive und die "Ordnerstruktur" wird über Skripte automatisch erstellt.


Bild 01

Das Bild 2 zeigt eine Kurvenanzeige. Die einzelnen Archive werden über eine Datum- und Uhrzeitvorgabe selektiert.
Nach dem Laden des Archivs wird der Inhalt des Archivs über die Kurvenanzeige ausgegeben.


Bild 02

Das als Download vorliegende PDF-Dokument beinhaltet die wesentlichsten Konfigurationsschritte zum erstellen der verwendeten

  • Archive
  • Variablen
  • Textlisten
  • Bilder
  • Skripte

Details entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Projekt.

Der beigefügte Download enthält die archivierten WinCC flexible Projekte mit den im Dokument beschriebenen Funktionen.

Downloads
 
Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation 
WinCC flexible Langzeitarchivierung
( 1312 KB )
Code 
Project MP 277 Touch / PC Runtime
( 5965 KB )

Ablauffähigkeit und Testumgebung:
In der folgenden Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebenen Funktionsweise verifiziert wurden.
 
Komponenten Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Windows XP SP3
HMI Software WinCC flexible 2008 SP2 Update 3
Bedien- & Beobachtungssystem MP277 Touch und PC Runtime

 Beitrags-ID:48015332   Datum:2012-09-05 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour