Description La fonction "Redondance de média" permet d'assurer la disponibilité du réseau et de l'installation. Les segments de transmission redondants (topologie en anneau) permettent qu'en cas de défaut sur un segment, un chemin de communication alternatif est disponible.
Le protocole Media Redundancy Protocol (MRP) est un composant de la standardisation PROFINET selon IEC 61158. Vous trouverez un aperçu des contrôleurs et des devices PROFINET IO qui prennent en charge le protocole Media Redundancy Protocol et pour lesquels le Media Redundancy Protocol peut être activé, dans l'article ID: 44383954.
En cas de perte du segment de communication, la reconfiguration du réseau, c'est-à-dire le basculement sur le segment redondant, peut durer jusqu'à 200ms. 200ms sont, pour 50 appareils dans l'anneau, la reconfiguration maximale.
Lorsque le délai de réponse du device PROFINET IO est inférieur au temps de basculement sur le segment redondant, il peut arriver qu'une disparition/apparition fugitive de module soit détectée par l'OB86.
Augmenter le délai de réponse en :
- augmentant le temps d'actualisation ou en
- augmentant le nombre de cycles d'actualisation acceptés avec données IO manquantes.
Le délai de réponse est le produit des deux paramètres 'temps d'actualisation" et "nombre de cycle d'actualisation acceptés avec données IP manquantes". Le délai de réponse doit être supérieur à 200ms pour qu'il n'y ait pas de pertes de modules lors du basculement de la redondance.
Pour augmenter le délai de réponse, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
- Ouvrez la configuration matérielle (HW Config) de la station SIMATIC S7 configurée en tant que contrôleur PROFINET IO.
- Dans la configuration matérielle, sélectionnez le device PROFINET IO. Dans la liste des emplacements du device PROFINET IO, double-cliquez sur l'interface PROFINET pour accéder aux propriétés de celle-ci.

Figure 01
- Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'interface PROFINET, choisissez l'onglet "cycle IO".
- Indiquez les valeurs pour les paramètres "temps d'actualisation" et "nombre de cycle d'actualisation acceptés avec données IP manquantes", afin que le délai de réponse soit supérieur à 200ms.

Figure 02
Note Vous trouverez un exemple d'application d'anneau redondant avec le protocole Media Redundancy Protocol (MRP) dans l'article ID: 33696406.
|