Beitragsliste anzeigen
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Was ist zu beachten, wenn Sie in der Projektierung des Industrial Ethernet CP343-1/CP443-1 für die PROFINET-Schnittstelle oder Gigabit-Schnittstelle eine MAC-Adresse eintragen?
Wie projektieren Sie ein Shared Device, wenn Sie einen CPx43-1 Advanced als PROFINET IO-Controller einsetzen und die Gigabit-Schnittstelle der Baugruppe vernetzt ist?
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet aufzubauen?
Welche Industrial Ethernet CPs unterstützen die DHCP-Option 12 (Host Name) und wie wird die DHCP-Option 12 projektiert?
Was ist bei der Parametrierung der Ansprechüberwachungszeit zu beachten, wenn eine Ringredundanz mit dem Media Redundancy Protocol aufgebaut wird?
Wie können Sie einen Industrial Ethernet CP oder SCALANCE S als Gateway nutzen?
Wie wird die Funktion "Link Layer Dicovery Protocol" an den Ports eines IE CPs der S7-300 oder S7-400 deaktiviert?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Netzübergänge und Netzkomponenten und zur Sicherheit in Netzwerken?
Was ist zu beachten, wenn ein CP443-1EX20 V2.0 an einer CPU V5.1 betrieben wird?
Ändern der Projektierungsdaten bzgl. der Benutzer für CP 343-1 IT und CP 443-1 IT
Laden der Projektierung über LAN in den IE-CP im Betriebszustand "STOP"
Besonderheiten bei der Einstellung des LAN-Mediums bei Industrial Ethernet-CPs
Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen mittels Industrial Ethernet ohne vorherige Knotentaufe via MPI
Abgelehnte Diagnoseverbindung über TCP/IP- Protokoll nach Änderung der MAC- Adresse
Online-Verbindung über mehrere Ethernetzugänge auf eine S7-300/S7-400 CPU aufbauen
Was ist beim Formatieren des Filesystems bei den S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet-CPs zu beachten?
Was ist beim Austausch des CP443-1 (6GK7443-1EX11-0XE0) gegen einen CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0) in STEP 7 V5.4 SP3 zu beachten?
Welche Bedeutung hat die Projektierungsoption "Web-Server aktivieren" beim CP443-1 EX20?
Warum werden beim CP443-1 Advanced in der NCM S7-Diagnose im C-PLUG Infotext eine andere Firmware Version angezeigt als die der Baugruppe?
Welche Möglichkeiten gibt es dem PROFINET IO Controller eine neue IP-Adresse zuzuweisen?
Wie lässt sich ein S7-CP zur Laufzeit konfigurieren?
Wie lassen sich die S7 Routingfunktionen deaktivieren?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Was ist bei der Verwendung des Funktionsbausteins FB55 "IP_CONFIG" zur Konfiguration eines Industrial Ethernet CPs zu beachten?
Warum fehlen im Hardwarekatalog teilweise neuere Versionenbezeichnungen von SIMATIC NET Baugruppen?
Warum kann mein Ethernet CP der SIMATIC S7-300 nicht so viele S7-Kommunikationsverbindungen betreiben wie angegeben?
Wie funktioniert Verbindungsmultiplexing und wie wird es bei Ethernet CPs der SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Industrial Ethernet Netzkomponenten (Security) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Welche Firewall-Regeln sind im SCALANCE S zu projektieren, wenn ein Virtual Private Network (VPN) zwischen zwei SCALANCE S über das Internet aufgebaut wird und die Teilnehmer aus dem internen Netz zusätzlich ins Internet zugreifen sollen?
Wie können Sie einen Industrial Ethernet CP oder SCALANCE S als Gateway nutzen?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Netzübergänge und Netzkomponenten und zur Sicherheit in Netzwerken?
Welche Firewallregeln müssen Sie im Security Configuration Tool für den SCALANCE S definieren, um den Datenverkehr zwischen internen und externen Netzwerk für einen bestimmten IP-Adressbereich zuzulassen?
Wie wird mit dem SOFTNET Security Client Edition 2008 ein VPN-Tunnel zwischen PC-Station und SCALANCE S61x über Internet konfiguriert?
Welche Möglichkeiten habe ich einen C-PLUG einzusetzen bzw. welche Funktion hat ein C-PLUG?
Welche Einschränkung gibt es bei der Projektierung des Bandbreitenlimits einer Firewallregel mit dem Security Configuration Tool V2.1?
Welche Firewallregeln sind für den SCALANCE S zu konfigurieren, um mit dem PG/PC über den SCALANCE und Router ins Internet zu gelangen?
Wie wird ein VPN-Tunnel zwischen einer PC-Station mit Windows XP SP2 und einem SCALANCE S61x V2.1 über das Internet mit der Microsoft Management Console konfiguriert?
Wie wird ein VPN-Tunnel zwischen zwei SCALANCE S 61x Modulen im Routing Modus über Internet konfiguriert?
Wie wird mit dem SOFTNET Security Client Edition 2005 HF1 ein VPN-Tunnel zwischen PC-Station und SCALANCE S61x V2.1 über Internet konfiguriert?
Welche Konfigurationsschritte sind notwendig, um die aus dem VPN-Tunnel am SCALANCE S61x eingehenden, verschlüsselten Datenpakete nur an bestimmte interne Teilnehmer weiterzuleiten?
Wie können Sie einen Industrial Ethernet CP oder SCALANCE S als Gateway nutzen?
Bestellnummer:

Beschreibung
Mit den folgenden Industrial Ethernet CPs ist es möglich, Telegramme zwischen den Subnetzen der PROFINET-Schnittstelle und der Gigabit-Schnittstelle zu routen.
 
Industrial Ethernet CP Bestellnummer
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX30-0XE0
CP443-1 Advanced 6GK7443-1GX20-0XE0

Allerdings unterstützen die Industrial Ethernet CPs und SCALANCE S keine Router-Protokolle, wie z. B. Router Information Protocol (RIP). Aus diesem Grund ist es notwendig den Industrial Ethernet CP bzw. SCALANCE S den Teilnehmern bekannt zu machen, die diesen als Gateway nutzen.

In diesem Beispiel wird ein CP343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0) als Gateway eingesetzt, um mit SIMATIC NET Field PG auf einen PC im Anlagennetz zuzugreifen.
Die PROFINET-Schnittstelle des CP343-1 Advanced und der angeschlossene PC sind Bestandteil des Anlagennetzes und befinden sich im Subnetz 192.168.0.0.
Die Gigabit-Schnittstelle und des CP343-1Advanced und das angeschlossene SIMATIC Field PG befinden sich im Subnetz 172.16.0.0.


Bild 01

Wenn Sie mit den SIMATIC Field PG über einen Router bzw. ein Gateway auf andere Subnetzte zugreifen, dann tragen Sie die IP-Adresse des Routers bzw. des Gateways für die Netzwerkwerkverbindung LAN (Local Area Network ) als Standardgateway ein.

Wenn Sie mit dem SIMATIC Field PG über mehrere Router bzw. Gateways auf andere Subnetze zugreifen, dann definieren Sie auf dem SIMATIC Field PG zusätzlich zum Standardgateway alternative Routen.

In diesem Beispiel ist die IP-Adresse 172.16.85.1 des Routers für die Netzwerkverbindung LAN als Standardgateway eingetragen, um mit dem SIMATIC Field PG auf das Firmennetz zuzugreifen. Deshalb ist es notwendig auf dem SIMATIC Field PG eine alternative Route zu definieren, um über den CP343-1, der als Gateway fungiert, auf das Anlagennetz zuzugreifen.


Bild 02

Über das Menü "Start > Ausführen" öffnen Sie den Dialog "Ausführen". Tragen Sie das Kommando "cmd" ein, um das Eingabefenster zu öffnen (siehe Bild 04).


Bild 03

Im Eingabefenster geben Sie das Kommando "route ADD" ein, um einen neues Gateway zu konfigurieren.


Bild 04

In diesem Beispiel konfigurieren Sie auf dem SIMATIC Field PG ein zusätzliches Gateway mit der IP-Adresse 172.16.85.7. Über dieses Gateway, in diesem Beispiel der CP343-1 Advanced, ist das Subnetz 192.168.0.0 erreichbar.
Dem entsprechend ist das Kommando "route ADD" wie folgt aufgebaut:
 
Kommando Ziel Subnetzmaske Gateway
route ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 172.16.85.7

 Beitrags-ID:45632056   Datum:2010-10-22 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour