Description Si vous utilisez un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur en 10 Mbit/s en semi-duplex, il peut arriver qu'en cas d'inactivité du port concerné, des télégrammes DCP soient émis bien que la fonction "Fin de l'acquisition de partenaires accessibles" soit activée dans les propriétés du port > onglet "Options" sous Boundaries.
Ce comportement est nécessaire pour déterminer les perturbations ou les interruptions de câble sur le CP343-1 (6ES7343-1CX10-0XE0 et 6ES7343-1EX30-0XE0). Il ne peut être désactivé. Ce comportement ne se rencontre pas avec un autre choix de support de transmission / Duplex, par exemple 100 Mbit/s avec duplex intégral.

Figure 01
Mots-clefs Conditions d'utilisation, CP343-1EX30, CP343-1CX10
|