Esposizione del problema: Progetti di automazione spesso richiedono uno scambio di dati intenso tra controller SIMATIC S7 e sistemi PC. Come componente centrale della comunicazione per il mondo SPS sul PC si è già stabilito da tanto il server OPC standardizzato. Il server OPC di SIMATIC NET controlla molti protocolli, interfacce e vie di comunicazione. Per fare la selezione corretta nella fase di progettazione di un progetto di automazione, è importante poter stimare la potenza di comunicazione di una configurazione pianificata.
Domande importanti a questo proposito sono:
- Quali componenti S7 sono più adatti al progetto di automazione pianificato?
- Quali tempi di trasmissione di dati si può aspettare nel caso di configurazioni e sistemi tipici?
- Quali oscillazioni statistiche possono verificarsi?
- Che ripercussione ha la comunicazione di dati sul ciclo (OB1) di un controller S7?
- In quali punti si distinguono le diverse interfacce OPC a questo riguardo?
La figura seguente mostra l'esercizio:
Soluzione: Per rispondere alle domande succitate sono state effettuate misurazioni sulle configurazioni tipiche, rilevanti per la prassi con componenti SIMATIC:
- con componenti S7 (controller) tipici e PC dell'industria
- con parametri e configurazioni tipici
- programmi di carico rilevanti per la prassi nei rispettivi controller S7 permettono rilevare valori in condizioni reali
Il focus di questa misurazione è sulla misurazione del tempo di un telegramma tramite l'intero sistema. Cioè dalla stazione S7 tramite il server SIMATIC NET OPC fino all'applicazione client OPC!
Mettiamo a vostra disposizione, con comandi semplici e come applicazione Web, i risultati delle misurazioni. Per interpretare correttamente i valori di misura, controllare le condizioni di massima della misurazione nella guida online integrata.
Visione d'insieme dei componenti SIMATIC interessati:
| Componenti tecnologici |
Componenti per la soluzione |
| Controller S7 |
S7-300, S7-400 |
| S7-CP |
S7-300, S7-400 |
| Servizio di comunicazione |
Osservazione di variabili, lettura asincrona, scrittura asincrona via S7-Inproc Server |
| OPC-Server Interface |
(D)COM-Server, Custom Interface |
Visione d'insieme delle unità di misurazione:
| Unità di misurazione |
Descrizione |
Tempo di trasmissione
- Osservazione di variabili |
Tempo tra la modifica di variabili n nella stazione S7 fino alla trasmissione completa dell'aggiornamento nel client OPC. |
Tempo di trasmissione
- Async Read |
Tempo tra la richiesta di lettura di variabili n delle stazioni S7 fino all'arrivo completo e alla conferma nel client OPC. |
Tempo di trasmissione
- Async Write |
Tempo tra la richiesta di scrittura di variabili n nelle stazioni S7 fino alla conferma nel client OPC. |
| Tempo di ciclo S7-CPU |
Tempo tra due cicli nel controller S7. |
Nota bene Sono state misurate configurazioni tipiche. Questo significa che non è stata misurata ogni possibile configurazione.
Visualizzazioni dell'interfaccia utente
L'interfaccia utente interattiva consente di immettere la configurazione desiderata in modo rapido e semplice. Nella tabella delle prestazioni vengono subito visualizzati i valori di misura selezionati.
Accesso alle prestazioni Con un clic sulla versione si accede all'interfaccia Web delle prestazioni
| Versione |
Periodo della misura |
Componenti utilizzati |
Link |
| V 1.0 |
9/10 2010 |
 |
OPC_V1 |
Storia
| Edizione |
Modifiche |
| 12/2010 |
Prima edizione (V1.0) |
|