Mostrar lista de artículos
WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Parametrizar sistema
¿Qué hay que tener en cuenta cuando el SIMATIC WinCC o el SIMATIC PCS 7 funcionan con Microsoft SQL Server 2005 en PCs con varios procesadores o procesadores de varios núcleos?
¿Cómo se pueden modificar en el WinCC Runtime las propiedades de los textos ToolTip (tipo de letra, tamaño de la letra, ...) ?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
WinCC: Configuraciones con el software pcANYWHERE
Utilización de WinCC V5.x (no para la versión V5.1) en PCs Stand-Alone con Windows 2000
Ya no se puede modificar la barra de símbolos en el Graphics Designer, ni el tamaño ni el sitio.
Las informaciones del proyecto de WinCC no se representan correctamente en la carpeta "WinCC Projects" del Windows Explorer
Utilización de WinCC V5.x (no para la versión V5.1) en PCs Stand-Alone con Windows NT
¿Cómo se utiliza el SIMATIC Shell para configurar el bus terminal de una estación WinCC?
¿Por qué las imágenes de WinCC se muestran en el Runtime de forma errónea o con un borde, si se utiliza un monitor TFT o de pantalla plana?
¿Qué ajustes hay que realizar en el WinCC Explorer de cada PC local, bajo "PC > Propiedades"?
¿Cómo se pueden volver a hacer visibles los botones "salientes perdidos" en la barra de herramientas del WinCC Explorer o del WinCC Graphics Designer?
¿Porqué ya no se muestra el diálogo de propiedades, después de cambiar la resolución o conectar un segundo monitor en el PC con el Graphics Designer?
OS - WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / inicializar el sistema operativo
¿Qué limitaciones hay en la asignación del nombre del PC para el WinCC?
¿Cómo se pueden modificar en el WinCC Runtime las propiedades de los textos ToolTip (tipo de letra, tamaño de la letra, ...) ?
¿Qué recomendaciones de seguridad ayudan frente a los acceso no autorizados en el entorno de SIMATIC PCS 7 / WinCC?
Pantalla en negro después de realizar la instalación de un IL40 desde el CD RESTORE
¿Cómo se pueden modificar en el WinCC Runtime las propiedades de los textos ToolTip (tipo de letra, tamaño de la letra, ...) ?
Referencia:

Descripción:
Los textos ToolTip se muestran con ayuda de una función del sistema de Windows. No es posible modificar las propiedades de los textos ToolTip especialmente en WinCC o WinCC Runtime. Estas propiedades sólo se pueden adaptar en la configuración del sistema de Windows. Los ajustes son entonces válidos para todo el sistema y no están limitados a las aplicaciones de WinCC.

Instrucciones:
Los ajustes estándar del "QuickInfo" de Windows son los siguientes:
 
  Windows XP
Windows Server 2003 y 2008
Windows 7
Tipo de letra Tahoma Segoe UI
Tamaño de letra 8 9
Color de la letra Negro (RGB: 0,0,0) Negro (RGB: 0,0,0)
Color de fondo Amarillo claro (RGB: 255,255,225) Amarillo claro (RGB: 255,255,225)

Para modificar la representación de los textos ToolTip, proceda de la siguiente manera:
 
Procedimiento
1 Windows XP y Windows Server 2003
  • Abra las propiedades de señalización ("Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Pantalla").
  • Cambie al registro "Apariencia" y haga clic sobre "Opciones avanzadas".
  • Elija ahora la entrada "Información sobre herramientas (QuickInfo)" en la lista de selección "Elemento:".
  • Modifique las propiedades como desee y pulse sobre "OK".


Figura 01: Propiedades "Representación ampliada"

2 Windows 7
  • Abra el panel de control ("Inicio -> Panel de control").
  • Seleccione el punto "Modificar diseño" en el grupo "Representación y adaptación" (opción de pantalla "Categoría").
  • Haga clic sobre el símbolo "Color de la ventana".
  • Elija ahora la entrada "Información sobre herramientas (QuickInfo)" en la lista de selección "Elemento:".
  • Modifique las propiedades como se desee y pulse sobre "OK".
3 Windows Server 2008
  • Abra el panel de control ("Inicio -> Panel de control").
  • Seleccione el punto "Esquema de color" en el grupo "Representación y adaptación" (opción de pantalla "Página de inicio del panel de control").
  • Haga clic sobre la opción "Opciones ampliadas" en el diálogo "Propiedades de pantalla".
  • Elija ahora la entrada "Información sobre herramientas (QuickInfo)" en la lista de selección "Elemento:".
  • Modifique las propiedades como desee y pulse sobre "OK".

Tras abandonar las propiedades de la pantalla, ya están activas en el WinCC Runtime.


Figura 02: Propiedades ToolTip modificadas

Entorno de creación:
Las imágenes de este FAQ se han creado con Microsoft Windows XP Professional + SP3 y SIMATIC WinCC V7.0 + SP1.

 Nr. de identificación (ID):45312039   Fecha:2010-10-04