Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Was muss ich beim Betrieb von SIMATIC WinCC oder SIMATIC PCS 7 mit Microsoft SQL Server 2005 auf PCs mit Mehrkern- bzw. mehreren Prozessoren beachten?
Wie können die Eigenschaften des ToolTip-Textes (Schriftart, Schriftgröße, ...) in WinCC-Runtime geändert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
WinCC: Einstellungen im pcANYWHERE
Einsatz von WinCC V5.x (gilt nicht ab V5.1) auf StandAlone- Rechnern mit Windows2000
Symbolleisten im GraphicsDesigner in Größe und Ort nicht mehr änderbar
WinCC-Projektinformationen werden im Windows Explorer im Ordner "WinCC Projects" nicht richtig dargestellt
Einsatz von WinCC V5.x (gilt nicht ab V5.1) auf StandAlone-Rechnern mit WindowsNT
Wie wird die Simatic Shell verwendet, um den Terminalbus einer WinCC-Station zu konfigurieren?
Warum werden WinCC Bilder in Runtime bei Verwendung von TFT bzw. Flachbildschirmen falsch bzw. mit Rändern dargestellt?
Welche Einstellungen müssen im WinCC-Explorer unter "Rechner > Eigenschaften" an jedem Rechner lokal vorgenommen werden?
Wie kann ich "verloren gegangene" Schaltflächen in der Toolbar des WinCC Explorers bzw. WinCC Graphics Designers wieder sichtbar machen?
Warum wird nach Umstellen der Auflösung oder Einrichtung eines zweiten Monitors auf meinem Rechner im Graphics Designer der Eigenschaften-Dialog nicht angezeigt?
OS - WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Betriebssystem installieren / einrichten
Welche Einschränkungen gelten für die Vergabe des Rechnernamens für WinCC?
Wie können die Eigenschaften des ToolTip-Textes (Schriftart, Schriftgröße, ...) in WinCC-Runtime geändert werden?
Welche Sicherheitsvorkehrungen helfen gegen unbefugte Zugriffe im Umfeld von SIMATIC PCS 7 / WinCC?
Schwarzer Bildschirm nach Installation eines IL40 mittels Restore-CD
Wie können die Eigenschaften des ToolTip-Textes (Schriftart, Schriftgröße, ...) in WinCC-Runtime geändert werden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Der ToolTip wird über eine Systemfunktion von Windows angezeigt. Eine Änderung der ToolTip-Eigenschaften speziell für WinCC, oder WinCC-Runtime ist somit nicht möglich. Diese Eigenschaften können Sie nur in den Systemeinstellungen von Windows anpassen. Die Einstellungen gelten dann Systemweit und sind nicht auf die WinCC-Applikation beschränkt.

Anleitung
Die Standardeinstellungen des Windows QuickInfo sind:
 
  Windows XP
Windows Server 2003 u. 2008
Windows 7
Schriftart Tahoma Segoe UI
Schríftgröße 8 9
Schriftfarbe schwarz (RGB: 0,0,0) schwarz (RGB: 0,0,0)
Hintergrundfarbe hellgelb (RGB: 255,255,225) hellgelb (RGB: 255,255,225)

Um die Darstellung des ToolTips  zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Windows XP und Windows Server 2003
  • Öffnen Sie die Anzeigeeigenschaften ("Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Anzeige").
  • Wechseln Sie in das Register "Darstellung" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert".
  • Wählen Sie aus der Auswahlliste "Element:" den Eintrag "QuickInfo" aus.
  • Ändern Sie wie gewünscht die Eigenschaften und bestätigen Sie diese mit "OK".


Bild 01: Eigenschaften "Erweiterte Darstellung"

2 Windows 7
  • Öffnen Sie die Systemsteuerung ("Start > Systemsteuerung").
  • Wählen Sie aus der Gruppe "Darstellung und Anpassung" (Anzeigeoption "Kategorie") den Punkt "Design ändern" aus.
  • Klicken Sie auf das Symbol "Fensterfarbe".
  • Wählen Sie aus der Auswahlliste "Element:" den Eintrag "QuickInfo" aus.
  • Ändern Sie wie gewünscht die Eigenschaften und bestätigen Sie diese mit "OK".
3 Windows Server 2008
  • Öffnen Sie die Systemsteuerung ("Start > Systemsteuerung").
  • Wählen Sie aus der Gruppe "Darstellung und Anpassung" (Anzeigeoption "Startseite der Systemsteuerung") den Punkt "Farbschema ändern" aus.
  • Klicken Sie im Dialog "Darstellungseinstellungen" die Schaltfläche "Erweitert...".
  • Im Dialog "Erweiterte Darstellung" wählen Sie aus der Auswahlliste "Element:" den Eintrag "QuickInfo" aus.
  • Ändern Sie wie gewünscht die Eigenschaften und bestätigen Sie diese mit "OK".

Nach dem Verlassen der Anzeigeeigenschaften sind diese auch in WinCC-Runtime aktiv.


Bild 02: Geänderte ToolTip-Eigenschaften

Erstellumgebung
Die Bilder in diesem FAQ sind mit Microsoft Windows XP Professional SP3 und SIMATIC WinCC V7.0 SP1 erstellt worden.

 Beitrags-ID:45312039   Datum:2010-09-21 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour