|
Modifications et nouvelles fonctions par rapport au Firmware antérieur V2.0
Le nouveau Firmware dispose des fonctions supplémentaires suivantes :
- Shared Device
- Redondance de média MRP (Media Redundancy Protocol)
- Introduction de nouveaux types de modules pour le transfert d'enregistrements
- Introduction du diagnostic „validité des données
Vous trouverez des détails sur les caractéristiques techniques dans le manuel.
- PN/PN Coupler (6ES7 158-3AD01-0XA0), article ID: 23865436
Remarque pour STEP7:
Pour l'utilisation des nouvelles fonctionnalités, STEP7 Version 5.5 ou supérieure est nécessaire. | |
Mise à jour Tous les coupleurs PN/PN de référence 6ES7 158-3AD01-0XA0 peuvent être mis à jour avec le nouveau Firmware V3.0. Le FW V3.0 est téléchargeable dans l'article ID : 37382561 .
Vous trouverez votre interlocuteur SIMATIC sous :
Siemens-Partner sur Internet
Vous trouverez d'autres informations sur PROFINET IO dans "Description du système PROFINET" (article ID: 19292127). Vous trouverez les différences et les points communs entre PROFIBUS DP et PROFINET IO dans le manuel de programmation "Migration de PROFIBUS DP vers PROFINET IO" (article ID: 19289930)
Remplacement, compatibilité et configuration
Le nouveau Firmware V3.0 est entièrement compatible avec les versions de Firmware et matérielles antérieures du coupleur PN/PN. Ainsi, tout module configuré avec FW < V3.0 peut être échangé par un module avec FW V3.0 sans reconfiguration.
Une reconfiguration n'est nécessaire que si les nouvelles fonctionnalités doivent être utilisées. Pour la configuration des nouveaux modules, dans ce cas, STEP7 V5.5 est nécessaire.
Il est également possible d'utiliser le fichier GSD 23742537 pour la configuration.
|