Beschreibung Der Erzeugnisstand (E-Stand) kennzeichnet Produkte mit gleicher Bestellnummer, aber mit fortlaufenden Änderungen gegenüber dem Stand bei Liefereinsatz.. Das können aufwärtskompatible Funktionserweiterungen, Funktionsänderungen oder der Einsatz neuer Bauteile/Komponenten sein.. Der E-Stand eines Bediengerätes ist am Typschild (auf der Rückseite des jeweiligen Bediengerät) zu erkennen. Hierfür gibt es bei den Bediengeräten zwei verschiedene Formen der Darstellung:

Bild 01: Bediengerät mit E-Stand 1

Bild 02: Bediengerät mit E-Stand 3
Hinweis
Das X steht für die erste Ziffer in einer Reihenfolge und kennzeichnet gleichzeitig den E-Stand. In der Abbildung X, 4, 5, 6 steht das X an der Stelle der Ziffer 3 und bedeutet somit E-Stand 3.
Die Änderungen, die zu dem jeweiligen Erzeugnisstand geführt haben, werden im Änderungshandbuch bei Produkten auf den Support-Seiten erklärt. Weiterführender Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805558/133200
Suchbegriffe
Hardware-Ausgabestand, Entwicklungsstand, Firmware, Version, Panel, Typenschild, Beschriftung, identifizieren, feststellen, Ausführung
|