Description PROFINET est basé sur le Standard International de câblage Ethernet (ISO11801). Les câbles sont mesurés selon les paramètres respectifs de ce standard.
Pour le contrôle de la mise en oeuvre des câbles dans un réseau PROFINET, réglez les paramètres suivants au niveau de l'instrument de mesure :
- Profil de mesure : ISO/IEC 11801 édition 2.0, connecteur catégorie 5 minimum
- Type de câble : 4 brins (FTP ou SSTP)
- Valeur NVP ( Nominal Velocity of Propagation ) pour la détermination de la longueur
Dans cet exemple, la mesure du câble dans le réseau PROFINET est réalisée avec un analyseur de câble Fluke-DTX-1800 firmware V2.24 ou plus récent.
Avant la mesure du câble, veuillez procéder aux réglages suivants sur le testeur de câble Fluke-DTX-1800 :
Puis réalisez la Mesure du câble.
Réglages pour la sauvegarde des détails de la mesure Veuillez procéder aux paramétrages suivants sur le testeur de câble Fluke DTX-1800 afin de mémoriser chaque mesure avec ses détails graphiques :
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Tournez le commutateur rotatif du testeur de câble Fluke DTX-1800 en position "SETUP".
Le menu "SETUP" est affiché.

Figure 01
|
| 2 |
Positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée "Instrument Settings" puis appuyez <ENTER> pour activer l'entrée du menu mise en surbrillance.

Figure 02
|
| 3 |
Dans le menu "Instrument Settings" positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée "Store Plot Data" et appuyez <ENTER> pour activer l'entrée du menu mise en surbrillance.

Figure 03
|
| 4 |
Dans le menu "Store Plot Data" retenez l'option "Extended" et appuyez <ENTER> pour terminer le paramétrage.
Appuyez <EXIT> pour revenir au niveau du menu "SETUP".

Figure 04
|
Réglage du profil de test PROFINET Suivez la procédure ci-dessous pour le paramétrage du profil de test "PROFINET" du testeur de câble Fluke-DTX-1800:
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Tournez le commutateur rotatif du testeur de câble Fluke DTX-1800 en position "SETUP".
Le menu "SETUP" est affiché.
Positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée du menu "Twisted Pair" et appuyez <ENTER> pour activer l'entrée du menu mise en surbrillance.

Figure 05
|
| 2 |
Dans le menu "Twisted Pair", positionnez vous avec les flèches au niveau du menu "Test Limit" et appuyez <ENTER>pour activer l'entrée du menu mise en surbrillance.

Figure 06
|
| 3 |
Dans le menu "Test Limit", positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée "More Test Limits..." et appuyez <ENTER> pour ouvrir la liste des valeurs limites des tests.

Figure 07

Figure 08
|
| 4 |
Dans la liste des valeurs limites des tests, positionnez vous à l'aide des flèches sur l'entrée "Application" et appuyez <ENTER> pour ouvrir la liste des applications.

Figure 09
|
| 5 |
Dans la liste des applications, sélectionnez l'application "Profinet" et appuyez <ENTER> pour terminer le réglage et revenir au menu "Twisted pair".

Figure 10
|
| 6 |
Maintenant le profil de test "Profinet" est activé.
Appuyez <EXIT> afin de revenir au menu "SETUP".

Figure 11
|
Réglage du type de câble et du brochage de la connectique Suivez la procédure ci dessous pour le réglage du type de câble et du brochage de la connectique du testeur de câble Fluke DTX-1800 :
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Tournez le commutateur rotatif du testeur de câble Fluke DTX-1800 en position "SETUP".
Le menu "SETUP" est affiché.
Positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée "Twisted Pair" et appuyez <ENTER> pour activer l'entrée mise en surbrillance.

Figure 12
|
| 2 |
Dans le menu "Twisted Pair", positionnez vous avec les flèches au niveau de l'entrée "Cable Type" et appuyez <ENTER> pour retenir l'entrée mise en surbrillance et choisir le type de câble.

Figure 13
|
| 3 |
Dans le menu "Cable Type", sélectionnez avec les flèches l'entrée "Manufacturer" et appuyez <ENTER> pour retenir l'entrée mise en surbrillance.

Figure 14
|
| 4 |
Dans le menu "Manufacturer" positionnez vous avec les flèches sur l'entrée "Siemens SIMATIC NET" et appuyez <ENTER> pour ouvrir la liste des câbles.

Figure 15
|
| 5 |
Dans la liste des câbles, retenez par exemple le câble IE FC TP Standard Cable GP pour lequel la mesure sera effectuée. Appuyez <ENTER> pour retenir le câble mis en surbrillance et ouvrir le menu "Shield Test".

Figure 16
|
| 6 |
Au niveau du menu "Shield Test", sélectionnez l'option "Enable" et appuyez <ENTER> pour activer le test du blindage et retournez au niveau du menu "Twisted Pair".

Figure 17
|
| 7 |
Le profil de test "Profinet" et le câble IE FC TP Standard Cable GP sont activés. La valeur NVP ( Nominal Velocity of Propagation ) est réglée automatiquement en fonction du type de câble.

Figure 18
|
| 8 |
Dans le menu "Twisted Pair", activez l'entrée du menu "Outlet Configuration" appuyez <ENTER> pour activer l'entrée mise en surbrillance.

Figure 19
|
| 9 |
Dans le menu "Outlet Configuration", sélectionnez l'option "Ethernet Two-Pair" et appuyez <ENTER> pour terminer le réglage.

Figure 20
|
| 10 |
Le paramétrage du testeur de câble Fluke DTX-1800 pour la mesure du câble est terminé. |
Mesure du câble Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer la mesure du câble :
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Tournez le commutateur rotatif du testeur de câble Fluke DTX-1800 sur la position "AUTOTEST". |
| 2 |
Appuyez <TEST> pour commencer la mesure du câble.
Indications
- Si les options ci-dessus du testeur ne sont pas disponibles, alors il faut au minimum renseigner "Test Limit" et "Outlet configuration".
- Si, lors de la mesure, le message "Cordon Patch défectueux sur Remote" apparait, alors vérifiez la réalisation du connecteur.
|
Indication Le firmware actuel du testeur de câble Fluke-DTX-1800 est téléchargeable à l'adresse suivante :
http://www.flukenetworks.com/fnet/en-us/
|