|
Descrizione Questo articolo presenta una panoramica dei PROFINET IO-Controller e IO-Devices che supportano le seguenti funzioni PROFINET:
I seguenti PROFINET IO-Controller supportano le funzioni di cui sopra
IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 9 KB )
I seguenti PROFINET IO-Devices supportano le funzioni di cui sopra
IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 10 KB )
Avvertenza L'articolo con ID 49311792 presenta una panoramica dei PROFINET IO-Controller e IO-Devices di SIMOTION e SINAMICS, che supportano le funzioni PROFINET di cui sopra.
Comunicazione isocrona real time (IRT) Sistema di trasmissione isocrono per lo scambio ciclico di dati IRT tra dispositivi PROFINET. Per i dati IRT è disponibile una larghezza di banda riservata all'interno del clock di trasmissione. La larghezza di banda riservata garantisce che i dati IRT possano essere trasmessi ad intervalli sincronizzati riservati anche in caso di altro carico elevato sulla rete (ad es. comunicazione TCP/IP o altra comunicazione real time).
Avviamento priorizzato L'avviamento priorizzato definisce la funzione PROFINET per accelerare l'avviamento di IO-Devices in un sistema PROFINET IO con comunicazione RT e IRT.
La funzione riduce il tempo di cui necessitano gli IO-Devices configurati conformemente per raggiungere lo scambio ciclico di dati utili nei seguenti casi:
- dopo il ritorno dell'alimentazione elettrica
- dopo il ritorno di stazione
- dopo l'attivazione di IO-Devices
Protocollo di ridondanza del mezzo trasmissivo (MRP) La media redundacy è una funzione per garantire la disponibilità della rete e dell'impianto. Le linee di trasmissione ridondanti (topologia ad anello) provvedono affinché in caso di guasto di una linea di trasmissione venga messa a disposizione un via di comunicazione alternativa.
PROFIenergy Funzione per il risparmio d'energia nel processo, ad esempio nei tempi di pausa, disinserendo l'alimentazione del trasduttore e di carico del gruppo di potenziale tramite comandi PROFIenergy standardizzati.
Ulteriori informazioni su PROFIenergy sono riportate nei manuali disponibili per il download negli articoli con i seguenti ID:
| Manuale |
Descrizione |
Articolo con ID |
| SIMATIC PROFINET Descrizione del sistema |
Informazioni generali su PROFIenergy |
19292127 |
| SIMATIC S7-300 con interfaccia PROFINET |
PROFINET IO-Controller o IO-Device con PROFIenergy |
12996906 |
Software di sistema per S7-300/400 - Funzioni standard e di sistema
Volume 1 e Volume 2 |
Trasmissione e ricezione di set di dati (PROFIenergy)
- L'SFB73 "RCVREC" consente di ricevere i set di dati (PROFIenergy) nell'I Device da un IO-Controller di livello superiore.
- L'SFB74 "PRVREC" consente di mettere a disposizione di un IO-Controller di livello superiore i set di dati (PROFIenergy) dell'I Device.
|
44240604 |
| SIMATIC HMI Pannelli operatore Comfort Panel |
Comando della retroilluminazione del pannello operatore con PROFIenergy |
49313233 |
| SIMATIC ET 200S: modulo power PM-E |
Disinserimento del gruppo di potenziale tramite PROFIenergy |
43582121 |
| SIMATIC ET 200S: avviatori motore ET 200S HF |
Disinserimento del motore e misurazione della corrente attuale del motore con PROFIenergy |
6008567 |
| SENTRON PAC3200 / PAC4200 |
Integrazione del multimetro SENTRON PAC in PROFINET e PROFIenergy con il modulo SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET |
26504372 |
SIRIUS Motor Starter M200D
per PROFIBUS / PROFINET |
PROFIenergy con avviatore motore M200D |
38823402 |
| ET 200S Avviatori motore, Avviatori motore a prova di errori, Tecnica di sicurezza |
PROFIenergy con avviatore DPV1 |
6008567 |
| ET 200pro Motor starters |
PROFIenergy con avviatore motore
ET 200pro |
22332388 |
Shared-Device IO-Device che mette i suoi dati a disposizione di più IO-Controller.
I-Device Con la funzione I-Device un IO-Controller può essere utilizzato anche come IO-Device e quindi creare una propria sottorete PROFINET IO di livello inferiore.
Un I-Device può essere inoltre utilizzato come Shared-Device.
Funzionamento sincronizzato di dati di processo Dati di processo, ciclo di trasmissione tramite PROFINET IO e programma applicativo sono sincronizzati reciprocamente per ottenere la massima deterministica. I dati in ingresso e in uscita della periferia distribuita nell'impianto sono rilevati contemporaneamente ed emessi contemporaneamente. Il ciclo PROFINET IO equidistante forma il relativo clock.
|