Descripción:
La sincronización de fecha/hora se puede realizar en las 3 grandes familias de producto SIMATIC S7, SIMATIC S5 y SIMATIC PC. Esta se puede realizar tanto a través de Industrial Ethernet como de PROFIBUS o MPI. Si se realiza a través de Industrial Ethernet, se dispone de 2 procedimientos:
- Procedimiento SIMATIC
- Procedimiento NTP (ver página del Customer Support con número ID: 17990844)
Sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet utilizando el procedimiento SIMATIC
Este procedimiento se utiliza normalmente en los sistemas de automatización con los servicios de transporte ISO, obteniéndose una resolución de +/- 1 milisegundo y una exactitud de +/- 10 milisegundos entre la CP y las CPUs sincronizadas.
Debido a que el procedimiento SIMATIC se basa en los servicios SNAP (es decir, servicios ISO de nivel 2) y funciona con direcciones MAC, sólo se puede utilizar con redes Ethernet locales. Este procedimiento no funciona en redes IP a través de Routers IP, es decir con subredes IP configuradas.
Configuración de la sincronización de fecha/hora para una estación PC Para realizar la sincronización de fecha/hora con el PC se dispone de la CP1613 (A2) o de la CP1623. A partir del SIMATIC NET PC Software V6.0 (CD 07/2001), la CP1613 se puede configurar con el NCM PC. En la configuración Hardware de la estación PC, abra el diálogo de propiedades de la CP1613 (A2) o de la CP1623. Cambie al registro "Opciones" y active la función "Servicio de fecha/hora". La CP1613 o la CP1623 se pueden configurar como reloj esclavo (receptor).

Figura 01
La fecha/hora no se envía o se recibe automáticamente desde el PC. Hay que implementarlo con ayuda de una aplicación que lea o escriba la fecha/hora desde la CP por medio de lamadas a funciones. Un ejemplo para la CP1613 está disponible en la página del Customer Support con número ID 8551766.
Advertencias: Información adicional sobre la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet:
- Con un S7-400, disponible en la página del Customer Support con número ID 18130164.
- Con un S7-300, disponible en la página del Customer Support con número ID 44049612
- Con SIMATIC S5, disponible en el manual "SINEC CP1430", capítulo "6.6 - Consulta y ajuste de la fecha/hora", página del Customer Support con número ID 12586144.
|