afficher la liste des articles
OS - WinCC -- Utilisation et maintenance -- Traitement des fichiers diagnostiques
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Message: Message overflow detected
Pourquoi, avec SIMATIC PCS 7 et les stations de types IL 40 et IL 40 S, a-t-on des entrées dans l'Observateur d'Évènements de Windows?
WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs (traitement des fichiers de diagnostic)
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Pour quelle raison l'erreur "S7OPCIAX" apparaît elle dans l'observateur d'événement ?
Comment reconnaître prématurément des goulots d'étranglement dans les ressources WinCC et comment réagir ?
Où trouver une description des messages d'erreur de la fenêtre de diagnostic GlobalScript dans WinCC RT ?
Comment peut-on déterminer le nom d'une action à l'aide du message d'erreur "Execute Error in Action @xxx" ?
Quelles causes peuvent être à l'origine du message de défaut " More than 10000 actions in work" ( 5000 jusqu'à la version V6.2 de WinCC ) dans les fichiers de diagnostic ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment sauvegarder les données log du Système Windows Monitor (Performance Monitor) dans un fichier?
Comment estimer la place nécessaire sur le disque dur pour le fichier de log du logiciel système de Windows (Performance Monitor)?
Où trouve-t-on des explications sur les messages d’erreur des fichiers de diagnostic de WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log et WinCC_Sys_xx.log ?
Comment évaluer et remédier aux erreurs de configuration de type "OnErrorExecute" ?
Comment écrire les sorties depuis l'outil de diagnostic APDiag vers un fichier ?
Comment utiliser l'outil de diagnostic "APDiag" pour des script en C ?
Comment déterminer le nom de la fonction depuis la fonction ID dans le cas de messages APDiag-OnErrorExecute?
Comment démarrer l'outil de diagnostic de script APDiag?
WinCC flexible ES -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Pourquoi le PC de développement WinCC flexible plante-t-il après le transfert sur l' IHM lorsque l'antivirus "Kaspersky" est utilisé ?
Quel remède existe-t-il, lorsque le diagnostic issu de ProAgent ne tourne pas sur le pupitre ?
STEP 7 -- Analyser les messages d'erreurs -- Diagnostic d'erreurs
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Informations sur le Thème "Diagnostic des erreurs"
Comment supprimer le message d'erreur 257:5 dans STEP 7?
Comment remédier au message d'erreur "Abnormal Program Termination" ?
Quelle est la signification des codes erreur (xxxx:yyyy) dans STEP 7 ?
Comment remédier au message 256:26 "Une erreur interne OLE est apparue" ?
Comment peut-on diagnostiquer et résoudre un problème de connexion dans STEP 7 avec un CP5511 ?
Comment remédier au message d'erreur 13:76?
Pourquoi une erreur de longueur de zone apparait-elle dans STEP7 V5.5 en adressage indirect ou bien lors de l'utilisation du FC100 "SWR_START" ?
Pourquoi apparaît le message : "S7tgtopx.exe a causé une erreur et a été fermé"?
Quelle est la signification des codes de défaut délivrés sur le paramètre RET_VAL ( par ex. W
WinCC (TIA Portal) -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Dans WinCC (TIA Portal), comment est calculée la bonne ligne d'erreur dans un script VB pour le Runtime WinCC Professional ?
STEP 7 (TIA Portal) -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment exploiter dans STEP 7 V11 les informations d'état du module d'un S7-1200 ?
Quelle solution mettre en œuvre dans STEP 7 V11 quand le message d’erreur suivant apparait : «L’interface PROFINET contient trop peu de modules» ?
Comment exploiter les erreurs détectées sur les modules de périphérie dans un S7-1200 ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Nº de référence:

Introduction
L'outil "SIMATIC Diagnose Tool" permet de rassembler les informations de diagnostic et les informations système.
L'outil "SIMATIC Diagnose Tool" fait l'acquisition des informations à partir d'un ordinateur local et également à partir de différents ordinateurs via l'accès à distance au travers du réseau.

Description
Périmètre des fonctions de "SIMATIC Diagnose Tool" :

  • Acquisition des données de diagnostic.
  • Acquisition des données système.
  • Archivage des informations collectées, triées par ordinateur au format ZIP.

L'outil possède deux composants : "Settings Manager.exe" et "SIMATIC Diagnose Tool.exe".

  • Le Settings Manager est utilisé pour configurer les informations à collecter.
    • Quels fichiers de diagnostic ?
    • Quelles informations système ?
    • A partir de quels ordinateurs cette information est-elle accessible ?
       
  • Le Settings Manager crée un fichier de configuration avec les entrées récoltées.

Avantages d'utilisation de "SIMATIC Diagnostics Tool Edition 2011"

  • L'outil ne nécessite pas d'installation.
  • L'information n'est pas recueillie manuellement à partir de chaque ordinateur, mais avec un seul "clic".
  • Les fichiers de configuration de l'outil ne doivent être créés qu'une seule fois et peuvent être réutilisés si les mêmes fichiers doivent être collectés à un autre moment.
  • Vous pouvez générer les fichiers de configuration "hors ligne" et les transférer à l'équipe sur place. Ceci évite ainsi toute autre adaptation de l'installation du client.
  • Les informations de tous les ordinateurs sont disponibles sur un seul ordinateur lorsque l'exécution de l'outil est terminée.

Nouvelles fonctions dans SDT2011

  • Collecte de davantage de diagnostics, par exemple : TIA Portal, fichiers .hdmp et .mdmp, informations scalance
  • Support de systèmes 64-bit (voir note ci-dessous)
  • Types de profils et commentaires utilisateurs spécifiques

  Fichier joint 1: SDT2011_3.zip ( 3952 KB )

Pré-requis logiciels :
Système d'exploitation : Windows 2000, WinXP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista

  Annexe 1: SDT2011_3.zip ( 3952 KB )

Note
L'outil "Simatic Diagnose Tool Edition 2012" figure dans l'article 65976201.

Instructions 
No. Procédure
1 Télécharger le fichier Zip "SDTyyyy_x.zip" ci-dessus sur la Station d'Ingénierie et le décompresser sur le disque dans "D:\SDT" par exemple. Utiliser le mot de passe : "12345678".
2 Télécharger le fichier "psexec.exe" (psTools) à partir du site Internet Microsoft http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx et le copier dans le sous-répertoire "...\bin"
3 Télécharger l'outil "Userdump" à partir du site Internet Microsoft http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E089CA41-6A87-40C8-BF69-28AC08570B7E et démarrer le fichier en extraction automatique. Retenir le chemin et cliquer sur "Unzip".(lire les notes !).
4 Lancer l'outil SIMATIC Diagnose Tool et le configurer en fonction des besoins

Configuration de base de l'outil SIMATIC Diagnose Tools
Instructions pour la configuration de base

  Basic_Config_SDT_en.pdf ( 444 KB )

Fichiers de configuration pour stations locales et distantes

general-configs.zip ( 1 KB )

Note sur le contrôle McAfee Application
Lors de l'utilisation de McAfee Application Control, les systèmes participants doivent se trouver en mode mise à jour.
Ceci peut être réalisé depuis le serveur central McAfee (ePO).
Dans le cas de configurations dans serveur central, des adaptations doivent ête réalisées sur les systèmes participants. Adressez-vous pour cela au Support Technique.

Note sur l'outil Userdump
Dans le cas de systèmes 32-bit, il faut copier les fichiers userdump.exe + dbghelp.dll depuis le dossier  ...kktools\x86 dans le dossier ...\bin.
Dans le cas de systèmes 64-bit , il faut copier les fichiers userdump.exe + dbghelp.dll depuis le dossier ...kktools\x64 dans le dossier ...\bin.

Note sur les systèmes 64-bit
La fonction d'export de projet (lecture des données de diagnostic des projets et modules STEP 7) n'est pas disponible.

Mots-clés
Fichiers Log, Fichier Log, données de diagnostic, Demande Hotline, WinCC, PCS 7, Analyses, dépannage, fichier de diagnostic

 

 ID contribution:44029135   Date:2013-01-14