|
Introduzione "Simatic diagnostics tool" offre la possibilità di acquisire informazioni di diagnostica e di sistema.
"Simatic diagnostics tool" acquisisce le informazioni da un computer locale o tramite accesso remoto anche da diversi computer raggiungibili tramite la rete.
Descrizione Funzionalità di "Simantic diagnostics tool":
- Acquisizione delle informazioni di diagnostica
- Acquisizione delle informazioni di sistema
- Archiviazione delle informazioni raccolte, ordinate per computer, in formato ZIP
Il tool comprende due componenti "Settings Manager.exe" e "Simatic Diagnose Tool.exe".
- Settings Manager permette di configurare le informazioni da acquisire.
- Quali file di diagnostica?
- Quali informazioni di sistema?
- Da quali computer sono richieste queste informazioni?
- Settings Manager crea un file di configurazione in base a tali dati.
Vantaggi nell'utilizzo di "Simatic Diagnostics Tool Edition 2011"
- Il tool non deve essere installato.
- Le informazioni non devono essere acquisite manualmente da ogni computer, ma è sufficiente un "clic".
- I file di configurazione del tool devono essere creati una sola volta e possono essere riutilizzati se è necessario acquisire gli stessi file in un altro momento.
- I file di configurazione possono essere creati "offline" e quindi inviati al personale in loco; in tal modo non sono necessarie altre impostazioni nell'impianto del cliente.
- Le informazioni di tutti i computer sono disponibili su un computer al termine dell'esecuzione del tool.
Novità in SDT2011
- Acquisizione di altre diagnosi, ad es. file TIA Portal, .hdmp e .mdmp, informazioni Scalance
- Supporto del sistema a 64bit (nota vedi sotto)
- Tipi di profili e commenti specifici dell'applicazione
Allegato 1: SDT2011_3.zip ( 3952 KB )
Istruzioni
Configurazione di base di SIMATIC diagnostics tool Istruzioni per la configurazione di base
Basic_Config_SDT_en.pdf ( 449 KB )
File di configurazione per stazioni locali e remote
general-configs.zip ( 1 KB )
Avvertenza per McAfee Application Control
Utilizzando McAfee Application Control, i sistemi interessanti devono essere in modo Update.
Tale impostazione può essere eseguita dal server centrale McAfee (ePO).
Per configurazioni senza server centrale, gli adeguamenti devono essere eseguiti sui sistemi interessati. A tale scopo rivolgersi al Technical Support.
Avvertenza per Userdump Tool
In caso di sistemi a 32 bit è necessario copiare i file userdump.exe + dbghelp.dll dalla cartella ...kktools\x86 nella cartella ...\bin.
In caso di sistemi a 64 bit è necessario copiare i file userdump.exe + dbghelp.dll dalla cartella ...kktools\x64 nella cartella ...\bin.
Avvertenze per sistemi a 64 bit
La funzione di esportazione progetto (lettura di informazioni diagnostiche da moduli e progetti STEP 7) non è disponibile!
Ricerca complementare LogFiles, Log File, dati diagnostici, richiesta hotline, WinCC, PCS 7, analisi, eliminazione di errori, file diagnostico
|