Mostrar lista de artículos
OS - WinCC -- Servicio y mantenimiento -- Valoración de ficheros de diagnóstico
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
Aviso: "Message overflow detected" (Se ha detectado un desbordamiento del mensaje)
¿Porque en las estaciones SIMATIC PCS 7 del tipo básico IL 40 / IL 40 S, aparecen entradas Time-Out de vez en cuando en la señalización de eventos (EventLog) del sistema operativo Windows?
WinCC -- Servicio y mantenimiento -- Diagnósticar fallos (Evaluación de los ficheros de diagnstico)
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede realizar un diagnóstico global para instalaciones de PCS 7 y WinCC?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Cuál es el significado de los avisos de fallo "Buffer de transferencia demasiado pequeño", "Desbordamiento de la cola de Tags (TagQueue overflow)", "Se pierden avisos"?
¿Porqué aparece el fallo "S7OPCIAX" en la señalización de eventos?
¿Cómo se puede reconocer con antelación desde el WinCC que hay escasez de recursos en el PC, para poder reaccionar adecuadamente?
¿Dónde se dispone de una descripción de los avisos de fallo de la ventana de diagnóstico del Global Script en el WinCC RT?
¿Cómo se puede averiguar el nombre de una acción a través de un aviso de fallo "ExecuteError in Action @xxx"?
¿Cuál puede ser la causa del aviso de fallo del WinCC "Más de 10000 acciones elaborándose en el archivo de diagnóstico" ("Más de 10000 acciones elaborándose", hasta el WinCC V6.2)?
¿Cómo se pueden hacer copias de seguridad de los datos de la señalización de eventos de Windows?
¿Cómo se guardan en un archivo los datos de diagnóstico del monitor de sistema de Windows (Performance Monitor)?
¿Cómo se puede determinar la memoria necesaria para el protocolo del indicador de rendimiento del monitor de sistema de Windows (Performance Monitor)?
¿Dónde se pueden encontrar las explicaciones sobre los avisos de fallo de los archivos de diagnóstico del WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log y WinCC_Sys_xx.log?
¿Cómo se puede evaluar y resolver un error de configuración del tipo "OnErrorExecute"?
¿Cómo se pueden escribir en un archivo las salidas de la herramienta de configuración "APDiag"?
¿Cómo se puede utilizar la herramienta de diagnóstico "APDiag" para depurar los Scripts en C?
¿Cómo se puede averiguar el nombre de una función a partir del número ID de la misma en el aviso de error APDiag-OnErrorExecute?
¿Cómo se puede arrancar la herramienta de diagnóstico de Scripts "APDiag"?
WinCC flexible ES -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
STEP 7 -- Análisis de avisos de fallo -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
Información sobre el tema "Diagnóstico de errores"
¿Cómo se puede eliminar el mensaje de error 257:5 en STEP 7?
¿Cómo se puede resolver el aviso de fallo "Terminación errónea del programa"?
¿Cuál es el significado de los códigos de error (xxxx:yyyy) en el STEP 7?
¿Qué significa el aviso de fallo 256:26 "Ha aparecido un fallo OLE interno" y cómo se puede resolver?
¿Cómo se realiza el diagnóstico y qué remedios ofrece el STEP 7 cuando no se tiene ningún enlace ONLINE con la CP5511?
¿Cuál es el remedio para el aviso de fallo 13:76?
¿Por qué aparece el error de longitud de área en el STEP 7 V5.5 al realizar un direccionamiento indirecto o utilizar el bloque FC100 "SWR_START"?
¿Porqué se recibe el aviso de fallo "S7tgtopx.exe ha provocado un error y se cierra"?
¿Cúal es el significado de los códigos de error (como el W#16#8081) del valor de retorno RET_VAL?
WinCC (TIA Portal) -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se calcula en el WinCC (TIA Portal) la línea de fallo correcta en un Script VB para el WinCC Professional Runtime?
STEP 7 (TIA Portal) -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede leer en STEP 7 V11 la información de estado de bloque y de módulo para S7-1200?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y utilizan las funciones de seguridad de los módulos CP343-1 Advanced y CP443-1 Advanced?
¿Cómo se procede cuando el S7-1200 detecta errores en equipos de periferia?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
Referencia:

Introducción
La herramienta "Simatic Diagnose Tool" le ofrece la posibilidad de agrupar la información de diagnóstico y del sistema.
La herramienta "Simatic Diagnose Tool" agrupa la información de un PC local o también, mediante un acceso remoto, de varios PCs accesibles a través de una red.

Descripción
Funcionalidad de la herramienta "Simatic Diagnose Tool":

  • Recoger la información de diagnóstico
  • Recoger la información del sistema
  • Comprimir la información agrupada en formato ZIP, ordenada por PCs.

La herramienta se divide en 2 partes: "Settings Manager.exe" y "Simatic Diagnose Tool.exe".

  • La información a recoger se configura con el administrador de configuración (Settings Manager).
    • ¿Que archivos de diagnóstico?
    • ¿Que información del sistema?
    • ¿De qué PCs se necesita esa información?
       
  • El administrador de configuración crea con los datos un archivo de configuración.

Ventajas al utilizar la herramienta "Simatic Diagnose Tool Edition 2011"

  • No hace falta instalar la herramienta.
  • Las informaciones no tienen que ser recogidas de manera manual desde cada PC, sino con un "clic de ratón".
  • Los archivos de configuración de la herramienta sólo se tienen que crear una sola vez y pueden ser reutilizados de nuevo, en caso de que se tengan que recoger los mismo archivos en otro momento.
  • Los archivos de configuración se pueden crear "offline" y enviarlos al personal de campo, con lo que no es necesario ningún otro ajuste en la instalación del cliente.
  • Las informaciones de todos los PCs están disponibles en un único PC tras ejecutar la herramienta.

Novedad en el SDT2011

  • Recogida de diagnósticos adicionales, por ejemplo, TIA Portal, archivos ".hdmp" y ".mdmp", informaciones del Scalance
  • Soporte de sistemas de 64 bits (advertencias, etc.)
  • Tipos de perfil específicos de usuario y comentarios

Requisitos software
Sistemas operativos: Windows 2000, WinXP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows Vista

  Anexo 1: SDT2011_3.zip ( 3952 KB )

Indicación
La herramienta "Simatic Diagnose Tool Edition 2012" está disponible en la página del Customer Support con número ID 65976201.

Instrucciones
 
Procedimiento
1 Descargue el archivo "SDTyyyy_x.zip" de este artículo en la estación de ingeniería y descomprima el archivo ZIP en una unidad de disco, por ejemplo, "D:\SDT". Utilice la contraseña "12345678".
2 Descargue el archivo "psexec.exe" (psTools) de la página de Internet de Microsoft: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx y cópielo en la subcarpeta "...\bin"
3 Descargue la herramienta "Userdump" de la página de Internet de Microsoft http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E089CA41-6A87-40C8-BF69-28AC08570B7E y arranque el archivo autodescomprimible. Conserve la ruta y haga clic sobre "Unzip" (¡Tenga en cuenta las advertencias!).
4 Arranque la herramienta de diagnóstico SIMATIC  y configúrela según sus necesidades.

Configuración básica de la herramienta de diagnóstico SIMATIC
Instrucciones para la configuración básica:

  Basic_Config_SDT_en.pdf ( 444 KB )

Archivos de configuración para estaciones remotas y locales  

general-configs.zip ( 1 KB )

Advertencia sobre el "McAfee Application Control"
Si se utiliza la herramienta "McAfee Application Control", los sistemas implicados deben estar en el modo de actualización.
Esto se puede realizar desde el servidor McAfee central (ePO).
Para realizar la configuración sin un servidor central, hay que realizar adaptaciones en los sistemas implicados. Diríjase el soporte técnico en este caso.

Advertencia sobre la herramienta "Userdump"
En los sistemas de 32 bits, los archivos "userdump.exe" + "dbghelp.dll" de la carpeta ...kktools\x86 se deben copiar en la carpeta "...\bin".
En los sistemas de 64 bits, los archivos "userdump.exe" + "dbghelp.dll" de la carpeta ...kktools\x64 se deben copiar en la carpeta "...\bin".

Advertencia sobre los sistemas de 64 bits
No se dispone de la función de exportación de proyectos (lectura de la información de diagnóstico de proyectos y módulos de STEP7).

Conceptos de búsqueda ampliados
Archivo de registro, Log File, datos de diagnóstico, consulta a la hotline, WinCC, PCS 7, análisis, solución de errores, archivo de diagnóstico

 Nr. de identificación (ID):44029135   Fecha:2013-01-21