Mostrar lista de artículos
Update 1 para el STEP 7 Basic V10.5 + Service Pack 2
Referencia:

DESCRIPCIÓN:

El Update 1 posibilita el reconocimiento automático de un lector de tarjetas SD integrado. Hasta ahora, en casos aislados, el usuario tenía que insertar manualmente el lector de tarjetas mediante la función "Inserción del lector de tarjetas definida por el usuario".

El Update también se necesita, entre otras cosas, para el servicio de la Field PG M3 con la carga de SW 04/2010. El Update se integrará automáticamente en los siguientes paquetes SW.

Requerimiento de instalación: STEP 7 V10.5 + SP2

Descarga sin coste del Update 1 para el STEP 7 Basic V10.5 + SP2:
Update 1 para STEP 7 Basic V10.5 SP2 ( 2117 KB )

Esta descarga sin coste contiene el Update 1 para el STEP 7 V10.5 + SP2 y sólo se puede instalar si ya se tiene  instalado el STEP 7 V10.5 + SP2.

 Nr. de identificación (ID):44016315   Fecha:2010-08-06 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
¿Por qué no reconoce el STEP 7 ...
STEP 7 Basic V10.5 + Service Pack 2
¿Qué diferencias existen en el ...
SIMATIC STEP 7 V10.5 SP2
¿Qué requerimientos hay que ten ...