Descripción: En una válvula de autoapertura, ésta está abierta por ejemplo con un valor de ajuste del 0% (4 mA) y está cerrada con un valor de ajuste 100% (20 mA). Para posibilitar al operador un servicio más normalizado de la instalación (válvula cerrada al 0%, válvula abierta al 100%), se puede cambiar el escalado del valor de periferia del driver de canal (PCS7AnOu) en la librería "PCS 7 Advanced Process Library".
Instrucciones:
- Inserte el módulo "PCS7AnOu (FB1870)" en un plano CFC.
- Configure el rango de medida según la configuración de la instalación o compile el programa con ayuda de la opción "Crear driver de módulo".
- Ajuste el valor de la entrada "Scale.High" a 0.0.
- Ajuste el valor de la entrada "Scale.Low" a 100.0.

Figura 01: Escalado inverso en el módulo
Gracias al escalado, el driver de canal genera los siguientes valores en la salida "PV_Out" (suponiendo que el módulo este configurado para un rango de medida de 4..20mA):
- PV_in = 0.0 → PV_out = 16#6C00 (se corresponde con 20mA)
- PV_in = 100.0 → PV_out = 16#0 (se corresponde con 4mA)
La salida está limitada de forma estándar a los valores de escalado (ScaleOff = 0). Por ello no es posible que haya un desbordamiento inferior o superior del rango nominal.
Advertencia:
Información sobre la codificación del rango de medida está disponible en el manual "PCS 7 Advanced Process Library", capítulo 6.11 "Anexo para los módulos de canal".
Entorno de creación: Las imágenes de este FAQ se han creado con el producto PCS 7 V7.1.
|