afficher la liste des articles
PROFIBUS Généralités -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment est constitué un Y-Link ?
Courant dans les Broches P5V2 / M5V2 des connecteurs Sub-D
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
CPU 41x Technologie H -- Information produit sur la technologie H -- Données techniques
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Comment est constitué un Y-Link ?
Peut-on mettre à jour le système d'exploitation sur un système H si celui-ci est en fonctionnement ?
Périphérie redondante sur systèmes S7-400H
CPU S7-400H -- Restrictions en fonctionnement
Comment est constitué un Y-Link ?
Nº de référence:

Description
Les appareils de périphérie décentralisée qui ne possèdent qu'une seule interface DP peuvent être raccordés à un système redondant H avec un Y-Link.
L'Y-Link est constitué de deux modules d'interface IM153-2 et d'un coupleur Y.
L'Y-Link est relié au système maître DP redondant via les modules d'interface. Les appareils de périphérie sont reliés à l'Y-Link via le coupleur Y, c'est-à-dire :

L'Y-Link réalise une passerelle entre un système maître DP redondant et un système maître DP unilatéral.


Figure 01

Fonctionnement de l'Y-Link

  • En tant qu'esclave DP du système maître DP redondant, l'Y-Link se comporte comme un proxy pour les données des partenaires du système maître DP sous-jacent (esclaves DP).
  • L'Y-Link fournit une image du système maître DP sous-jacent au système S7-400H en tant qu'esclave commuté.

Fonctionnement du coupleur Y

  • Le coupleur Y n'est validé que pour le fonctionnement dans un Y-Link en utilisation dans un système maître DP redondant, par exemple à un S7-400H. Il sert au raccordement d'un PROFIBUS DP sous-jacent au maître DP dans l'IM153-2.
  • Le coupleur Y et le système maître DP sous-jacent forme un système de bus autonome qui travaille indépendamment du système maître DP redondant.
  • Le coupleur Y est une partie de l'Y-Link et ne peut pas être configuré séparément.

Dans le manuel "Coupleurs de bus DP/PA, DP/PA-Link et Y-Link", vous trouverez des informations détaillées sur les composants de l'Y-Link ainsi que sur la mise en route d'un Y-Link. Le manuel est téléchargeable dans l'article ID : 1142696.

Le présent article montre un aperçu des composants matériels qui sont utilisés dans les différentes versions de l'Y-Link.

 L'Y-Link 6ES7197-1LA11-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 153-2 6ES7153-2BA82-0XB0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HD80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA10-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 153-2 6ES7153-2BA81-0XB0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HD80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA04-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 153-2 6ES7153-2BA02-0XB0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HD80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA03-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 153-2 6ES7153-2BA01-0XB0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HD80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA02-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 157 6ES7157-0AA82-0XA0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HD80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA01-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 157 6ES7157-0AA81-0XA0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HE80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0

L'Y-Link 6ES7197-1LA00-0XA0 est constitué des composants matériels suivants :
 
Composants matériels Référence
2 x IM 157 6ES7157-0AA81-0XA0
1 x module de bus IM/IM 6ES7195-7HE80-0XA0
1 x coupleur Y 6ES7654-0YK00-0AB00
 1x module de bus coupleur Y 6ES7654-7HY00-0XA0
Répéteur 6ES7 972-0AA01-0XA0

Note
A partir de l'Y-Link 6ES7197-1L03-0XA0, ce sont deux modules d'interface IM153-2 qui sont utilisés dans l'Y-Link. Dans les versions plus anciennes de l'Y-Link, c'était deux modules d'interface IM157. Vous retrouverez cette information dans l'article ID : 23372259.
A partir de l'Y-Link 6ES7197-1L01-0XA0, c'est le coupleur Y 6ES7197-1LB00-0XA0 qui est utilisé. Dans l'Y-Link 6ES7197-1L01-0XA0,  c'est le coupleur Y 6ES7654-0YK00-0AB00 qui est utilisé. Vous retrouverez cette information dans les articles ID: 6847578 et 11703713.

 ID contribution:43688632   Date:2011-10-18