|
Descripción En el software HMI WinCC flexible 2008 + SP3 y el WinCC V12 ya está integrado el MP 377 15" Touch Daylight Readable, y se puede seleccionar en el catálogo hardware. No es necesario instalar uno de los Add-On suministrados y seguir el procedimiento descrito en el punto "Instalación de las opciones del ProSave".
Requisitos Tiene que tener instalado el WinCC flexible Add-On, si se utiliza WinCC flexible 2008 + SP1 + HF2 o WinCC flexible 2008 + SP2, para que se pueda seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador en WinCC flexible y ProSave. Gracias a la instalación del Add-On, también se puede configurar la función "SetBrightness".
| WinCC flexible |
Add-On "SetBrightness" |
Disponibilidad del Add-On |
| WinCC flexible 2008 + SP1 + HF1 |
V01.00.01.01_01.05 |
Suministro del panel de operador |
| WinCC flexible 2008 + SP1 + HF2 |
V01.00.01.02_01.02 |
MP377_Daylight_SW_AddOn_SP1_HF2.zip ( 11403 KB )
|
| WinCC flexible 2008 + SP2 |
V01.00.02.01_01.08 |
MP377_Daylight_SW_AddOn_SP2.zip ( 23840 KB )
|
| WinCC flexible 2008 + SP3 |
Ya integrado |
No se necesita instalar el Add-On |
| WinCC V12 |
Ya integrado |
No se necesita instalar el Add-On |
Tabla 01
En la página del Customer Support con número ID 28531852 se dispone de soluciones para poder trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible en un mismo sistema.
Instalación
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Dependiendo de la versión del WinCC flexible, inserte el Add-On-CD que se suministra con el equipo de servicio dentro de la unidad de CD/DVD del PC o cargue el Add-On y descomprímalo en el disco duro del PC. |
| 2 |
Arranque la instalación haciendo doble clic sobre el archivo "MP377 Daylight*.msi" o bien sobre "Setup.exe".
- La versión V01.00.01.01_01.05 está disponible en la carpeta "WCF_Addon".
- La versión V01.00.01.02_01.02 está disponible en la carpeta "WCF2008SP1HF2\WCF_Addon".
- La versión V01.00.02.01_01.08 está disponible en la carpeta "WCF2008SP2\WCF_Addon".
|
| 3 |
Siga el asistente de instalación hasta que ésta esté terminada |
| 4 |
El Multipanel 377 15" Touch Daylight Readable ya se puede seleccionar y configurar en el WinCC flexible como panel de operador. |
Tabla 02
Configuración del Add-On
Información adicional sobre la configuración del Add-On "SetBrightness" está disponible en el manual de usuario del MP377 15" Touch Daylight Readable, página del Customer Support con número ID 37954241, capítulo "Anexo -> El Add-On 'SetBrightness' -> Configuración".
Instalación de las opciones del ProSave Para instalar opciones con ProSave en el MP 377 15" Touch Daylight, hay que ejecutar los siguientes pasos.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Cierre ProSave. |
| 2 |
Inserte el Add-On-CD que se suministra con el panel operador dentro de la unidad de CD/DVD del PC. |
| 3 |
Arranque el archivo "ModifyPii.bat" de la carpeta "Tools" haciendo doble clic sobre él. |
| 4 |
Abra ProSave. |
| 5 |
Seleccione el MP 377 15"Touch Daylight como "Tipo de equipo". |
| 6 |
En la pestaña "Opciones", seleccione la opción que quiera instalar y transfiérasela al panel de operador. |
Tabla 03
Indicación En WinCC flexible 2008 + SP3 y el WinCC V12 ya está integrado el MP 377 15" Touch daylight readable y no es necesario realizar el procedimiento descrito en el punto "Instalación de las opciones del ProSave".
|