afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la procédure de numérotation de message ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Pourquoi n'y a t il qu'un démarrage à chaud sur le S7-300 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Comment obtenir une vue d'ensemble du concept de l'organisation de la mémoire sur les CPU SIMATIC S7-300 et les appareils C7 ?
Comportement de la rémanence des CPU S7-300 31xx ainsi que des appareils complets C7-6xx avec MMC
État du compteur horaire après un effacement général
Pourquoi le comportement de la rémanence influence-t-il le contenu des variables des CPU S7-300 et des appareils C7 sans MMC (Micro Memory Card) ?
Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400
STEP 7 -- Création de programmes S7 -- Appeler des blocs et des fonctions
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Comment peut-on installer une protection de bloc pour des blocs créés par les utilisateurs?
Trucs et astuces pour l'appel et le paramétrage de SFBs, SFCs et de fonctions standards IEC
Comment se fait le transfert de variables String par ex. d'un bloc de données à un bloc fonctionnel ?
Informations sur le thème "Appel de Fonctions et Blocs Fonctionnels "
Comment programmer un type de données complexes dans la zone IN_OUT d'un FB et paramétrer un appel de fonction avec une variable ARRAY ?
Comment créer et modifier de la multiinstance ?
Comment actualiser des appels de blocs devenus invalides (conflits d'horodatage) dans les blocs appelants ?
Comment se fait la vérification de la cohérence des blocs après une modification dans un programme STEP 7 ?
Comment déterminer dans un programme, le numéro de bloc de "Types de données pour les paramètres" et comment transmettre ce paramètre à un FC ?
Quelle est la différence entre les instructions d'appel de bloc CALL et les instructions UC ou CC ?
Quelle est la différence entre un bloc de données d'instance et un bloc de données global, et comment un appel CALL peut-il influencer le registre du DB ?
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Nº de référence:

Description
Le nombre maximal de paramètres sur une fonction (FC) dans une CPU S7-300 est de 127. Peu importe que ces paramètres soient des paramètres IN, OUT, IN_OUT. Par contre, le nombre de paramètres sur un bloc fonctionnel (FB) dans une CPU S7-300 n'est pas limité à un nombre précis, mais est limité par la taille maximale du bloc de données d'instance.

 ID contribution:43265135   Date:2010-08-09