Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
STEP 7 -- Creación de programas S7 -- Llamada a módulos y funciones
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Cómo se puede incluir una protección para los módulos creados por el usuario?
Tipps & Tricks para llamar y parametrizar SFBs, SFCs y funciones IEC estándar
¿Cómo se pueden asignar las variables tipo STRING en un modulo de función, por ejemplo, desde un módulo de datos?
Información sobre el tema "Llamada a módulos y funciones"
¿Cómo se parametriza un tipo de datos compuesto en la zona IN_OUT del FB y una llamada a función con una variable de tipo ARRAY?
¿Cómo se pueden crear y actualizar las Multinstancias?
¿Cómo se actualizan las llamadas a módulos no válidas (conflictos con las marcas de tiempo), dentro de los módulos donde se producen dichas llamadas?
¿Cómo se realiza la comprobación de la consistencia de los módulos, después de modificar el programa de STEP 7?
¿Cómo se puede averiguar en el programa el número del módulo "tipos de datos para parámetros" y cómo se pueden asignar estos parámetros en un FC?
¿Cuál es la diferencia entre las instrucciones de llamada CALL, UC y CC?
¿Cuál es la diferencia entre un bloque de datos de instancia y un bloque de datos global y cómo influye una llamada de tipo CALL en el registro de DB?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
Referencia:

Descripción:
El número máximo de parámetros para una función (FC) en una CPU S7-300 está limitado a 127. No importa si se trata de parámetros IN, OUT o IN_OUT. Por el contrario, el número de parámetros para un módulo de función (FB) en una CPU del S7-300 no está limitado a un número determinado, sino por el tamaño máximo del módulo de datos de instancia.

 Nr. de identificación (ID):43265135   Fecha:2010-06-28