Sujet STEP 7 Basic V10.5, incluant WinCC Basic, est un système d'ingénierie complet pour une programmation et une configuration efficaces des automates SIMATIC S7-1200 et des Basic Panels SIMATIC HMI. Il met à disposition des éditeurs intuitifs et rapides et de nombreuses solutions pour la programmation et la mise en service. Les vidéos de cet article montrent, à l'aide de scénarios choisis, les innovations des nouveaux SIMATIC S7-1200.
Contenu La vidéo suivante présente quelques uns des outils utiles de WinCC Basic, avec lesquels vous pouvez répartir et aligner uniformément plusieurs objets.
Vidéos :
Innovations STEP 7 Basic V10.5
Téléchargements
La vidéo est également disponible en téléchargement. Ces vidéos sonorisées n'ont besoin d'aucun logiciel supplémentaire. Téléchargez simplement le fichier ZIP correspondant sur votre ordinateur, désarchivez le fichier EXE et démarrez-le par un double-clic. La vidéo démarre immédiatement et son contrôle se fait via la barre de menu du player.
Fonctionnement de la vidéo dans une fenêtre de navigateur
Informations complémentaires
D'autres vidéos sur les innovations du nouveau STEP 7 Basic V10.5 sont disponibles dans les articles suivants du portail Application & Tools.
Titre
Lien
Système de démonstration: Innovations STEP 7 Basic V10.5 - SIMATIC S7-1200 vidéos sur le sujet Appareils & Réseaux
Système de démonstration: Innovations STEP 7 Basic V10.5 - SIMATIC S7-1200 vidéos sur le sujet Copier&Coller intelligent et gestion des variables automate
Système de démonstration: Innovations STEP 7 Basic V10.5- SIMATIC S7-1200 vidéos sur le sujet Vue du portail et vue du projet, ainsi que le système d'information Siemens