visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione / trasferimento di licenze
Per quale motivo la licenza non viene riconosciuta aprendo STEP 7?
Quale rimedio è possibile se l'Automation License Manager V4.0 si blocca nella finestra di dialogo "Search"?
Perché è impossibile avviare l'Automation License Manager V4.0?
Informazioni sull'argomento "Installazione / trasferimento di licenze"
Come è possibile depositare licenze su un server e proteggerle da accessi esterni?
Come si può disattivare la Trial License, se compare la segnalazione che la Trial License è terminata, nonostante sia stata installata la Floating License?
Come si possono ripristinare licenze e autorizzazioni guaste?
Come si possono conservare file di licenza SIMATIC in grado di funzionare ed evitare la perdita di autorizzazioni?
Come avviene l'installazione, la disinstallazione e l'upgrade di autorizzazioni?
Come si può aprire lo Automation License Manager se compare la segnalazione "Nessun collegamento con il License Key Handler"?
Quali possibilità ci sono di trasferire la chiave di licenza su una PC senza drive per dischetti?
Come si possono utilizzare su un computer locale le License Keys, che si trovano su un computer centrale (server)?
Come si può procedere all'installazione di Automation License Manager se il tentativo di installazione sotto Windows 2000 si è interrotto con la segnalazione "Servizio server non attivo"?
Come si possono installare, disinstallare e aggiornare le License Key?
Perché in STEP7 compare la segnalazione che non è installata alcuna licenza, nonostante la licenza relativa sia regolarmente installata?
Quale differenza c'è tra le autorizzazioni e le License Keys?
Di quali informazioni occorre tenere conto nell'utilizzo dello STEP7 in relazione allo Automation License Manager?
Differenze tra ALM e SIMATIC Logon
WinCC -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione / trasferimento di licenze
Per quale motivo la licenza non viene riconosciuta aprendo STEP 7?
Come si possono ripristinare licenze e autorizzazioni guaste?
Da SIMATIC WinCC V6.0 non è necessaria una licenza per "Basic Process Control"
Perché viene richiesta una licenza WinCC Server, nonostante il progetto sia solo stato avviato su una stazione single user?
Come si esegue l’upgrade della licenza WinCC V6.0 SP3?
Come si esegue l'upgrade di licenza WinCC V6.0?
Perché viene visualizzata una segnalazione di errore di licenza con riferimento a Storage, nonostante Storage non venga utilizzato?
Quale licenza è necessaria nella comunicazione di WinCC V6 tramite PROFIBUS FMS?
Quale licenza è necessaria per il server di archivio?
Quale package software SIMATIC WinCC contiene la licenza S7 Lean?
Che licenze sono necessarie per l'uso delle diverse opzioni WinCC in una determinata stazione?
Quali tipi di variabili diverse ci solo dal punto di vista della licenza?
Quale licenza è necessaria per la progettazione su un client?
STEP 7 (TIA Portal) -- Messa a punto dell'ambiente di sviluppo -- Installazione / trasferimento di licenze
Quali licenze sono necessarie per effettuare l'upgrade di STEP 7 dalla versione V5.x o V10.5 alla versione TIA Portal V11?
Per quale motivo la licenza non viene riconosciuta aprendo STEP 7?
Per quale motivo la licenza non viene riconosciuta aprendo STEP 7?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Accertarsi di aver installato la licenza corretta per la propria versione di STEP 7 sul PC. Una licenza è sempre valida per una sola versione3). Acquistando ad es. un Field PG, in cui è integrata la licenza per STEP 7 Basic V10.5, è possibile aprire e lavorare solo con questo prodotto. Dopo l'installazione di STEP 7 V5.4 è necessaria anche la licenza per STEP 7 Versione 5.4, per aprire SIMATIC Manager3).

Se prima di aprire SIMATIC Manager si riceve un messaggio in cui viene segnalato che durante la ricerca non è stato trovato il codice di licenza valido,

  • la licenza non è stata installata,
  • oppure è stata installata una licenza che però non è valida per la versione STEP 7. Ad es. se è stata installata per STEP 7 V5.5 la licenza per V5.4.

Senza licenza valida è possibile aprire STEP 7 solo attivando la licenza Trial (limitata ad un tempo di 14 giorni). Al termine dei 14 giorni, è possibile riaprire SIMATIC Manager solo trasferendo sul PC la licenza necessaria per la versione STEP 7. La tabella seguente contiene un prospetto delle versioni dei prodotti software. Per la programmazione di S7-300/400 è necessario STEP 7 o STEP 7 Professional. La licenza ad es. per la versone 5.4 viene installata tramite ALM (Automation License Manager).
 
Versioni dei prodotti software Utilizzabili per i gruppi di prodotti Gestione di progetto Gestione tramite ALM
STEP 7 V5.3 / V5.4 / V.5.5 S7-300 / S7-400 SIMATIC Manager Licenza su chiavetta USB / o floppy disk1)
STEP 7 Professional Edition 2006/2010 (S7-GRAPH, S7-SCL, S7-PLCSIM compresi) S7-300 / S7-400 SIMATIC Manager Licenza su chiavetta USB / o floppy disk1)
STEP 7 Basic V10.5 S7-1200 TIA Portal Licenza non spostabile, ma installata2)
WinCC flexible 2008 Advanced HMI-Panels SIMATIC Manager Licenza su chiavetta USB / o floppy disk1)
WinCC Basic V10.5 KTPxxx Basic TIA Portal Licenza non spostabile, ma installata2)
STEP 7 (TIA Portal) Basic V11 S7-1200 TIA Portal Licenza non spostabile, ma installata2)
STEP 7 (TIA Portal) Professional V11 S7-1200 / S7-300 / S7-400 / WinAC TIA Portal Licenza su chiavetta USB1)
Tabella 01

1) Le licenze possono essere installate e quindi disinstallate durante l'installazione del prodotto software o anche successivamente. Le licenze possono essere archiviate sui seguenti supporti:

  • Floppy disk o chiavette con codice di licenza
  • Memoria locale sul disco fisso
  • Sulle memorie a disco fisso di computer della rete

2) Le licenze per questi prodotti sono fornite sul supporto dati d'installazione e installate automaticamente tramite setup durante l'installazione. Non viene fornito pertanto un supporto separato d'installazione (chiavetta, floppy disk) contenente le licenze e quindi le licenze non possono essere trasferite su altri computer.

3) A partire dalla versione STEP 7 V5.3 le licenze per STEP 7 V5.x sono valide automaticamente anche per le versioni precedenti dello stesso software.

Disinstallando i prodotti STEP 7 V10.5/V11 e WinCC Basic V10.5, vengono disinstallate automaticamente anche le relative licenze. È necessario salvare le licenze di cui si ha ancora bisogno.

In ALM (Fig. 01) è possibile verificare se sono installate le licenze per i prodotti software installati.


Figura 01

Nota
ALM viene fornito insieme al prodotto e/o al supporto d'installazione ed è installato automaticamente durante l'installazione. In caso di disinstallazione del prodotto software. ALM non viene rimosso automaticamente in quanto viene utilizzato per la gestione dei codici di licenza per diversi prodotti Siemens.

Ulteriori informazioni sulle licenze per i prodotti SIMATIC sono riportate negli articoli con ID: 19020864, 18561363, 15293567, 19100818 e 21362881.

Ambiente di creazione
La figura in questa FAQ è stata creata con ALM (Automation License Manager) V4.0+SP3.

Ricerca
Autorizzazione, TIA (Total Integrated Automation)

 Articolo con ID:43184652   Data:2011-12-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour