Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / transferir licencias
¿Por qué no se reconoce la licencia al abrir el STEP 7?
¿Qué remedio existe cuando se cuelga el Automation License Manager V4.0 dentro del diálogo "Buscar"?
¿Por qué no puede arrancar la aplicación Automation License Manager V4.0?
Información sobre el tema "Instalación / Transferencia de licencias"
¿Cómo se pueden guardar licencias en un servidor y protegerlas contra accesos ajenos?
¿Cómo se puede desactivar la licencia de prueba (Trial License) cuando aparece un aviso que dice que ésta ya ha caducado, a pesar de que está instalada la licencia flotante (Floating License)?
¿Cómo se pueden restaurar licencias o autorizaciones defectuosas?
¿Cómo se puede hacer para que los archivos de licencia SIMATIC funcionen y se evite la pérdida de autorizaciones?
¿Cómo se realiza la instalación, desinstalación y actualización de las autorizaciones?
¿Cómo se resuelve el aviso "Sin conexión con el administrador de las llaves de licencia", el cual aparece cuando se abre el Automation License Manager?
¿Qué posibilidades existen para transferir una licencia a un PC que no dispone de disquetera?
¿Cómo se pueden utilizar en un PC local las llaves de licencia que están guardadas en un PC central (servidor)?
¿Cómo se puede instalar el Automation License Manager si se interrumpe su instalación en Windows 2000 y se indica el aviso "Servicio de servidor no activo"?
¿Cómo se realiza la instalación, desinstalación y actualización de las License Keys (llaves de licencia)?
¿Por qué aparece en el STEP 7 el aviso que indica que no se pudo encontrar ninguna llave de licencia (License Key), a pesar de haber instalado la licencia correspondiente?
¿Cuál es la diferencia entre las autorizaciones y las llaves de licencia?
¿Qué información hay que tener en cuenta cuando se utiliza el STEP 7 junto con el "Automation License Manager"?
Diferencias entre el ALM y el SIMATIC Logon
WinCC -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / transferir licencias
¿Por qué no se reconoce la licencia al abrir el STEP 7?
¿Cómo se pueden restaurar licencias o autorizaciones defectuosas?
A partir del SIMATIC WinCC V6.0 no se necesita ninguna licencia para el "Basic Process Control"
¿Por qué se pide la licencia de servidor de WinCC, aunque el proyecto sólo se ha arrancado en una estación monopuesto?
¿Por qué se suministra sin disquete de autorización la actualización de software del WinCC V6.0 + SP3?
¿Cómo se efectúa la actualización de licencia para el WinCC V6.0 + SP3?
¿Cómo se efectúa la actualización de licencia para el WinCC V6.0?
¿Por qué se recibe el aviso de falta de licencia de la función Storage, a pesar de que no se utiliza esta función?
¿Qué licencia se necesita en la comunicación través de PROFIBUS FMS?
¿Qué licencia necesita el servidor de archivos?
¿Qué paquetes de software del SIMATIC WinCC contienen la licencia S7 Lean?
¿Qué licencias son necesarias para utilizar las diferentes opciones del WinCC en cada estación?
¿Qué diferentes tipos de variantes de licencias para variables existen?
¿Qué licencias se necesitan cuando se quiere configurar en un cliente?
STEP 7 (TIA Portal) -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar / transferir licencias
¿Qué licencias se necesitan para realizar la actualización al TIA Portal V12 de una versión disponible de STEP 7 versión V5.x, V10.5 o V11?
¿Por qué no se reconoce la licencia al abrir el STEP 7?
¿Por qué no se reconoce la licencia al abrir el STEP 7?
Referencia:

Descripción:
Compruebe si se ha instalado la licencia correcta para la versión de STEP 7 en el PC. Una licencia sólo es válida para una versión3). Si por ejemplo se ha adquirido una Field PG, en la que se tiene integrada la licencia para STEP 7 Basic V10.5, sólo se puede abrir y trabajar con este producto. Después de la instalación del STEP 7 versión V5.4, si quiere abrir el SIMATIC Manager, necesita también la licencia para STEP 7 versión V5.4 3).

Si antes de abrir el administrador SIMATIC se recibe el aviso de que en la búsqueda no se ha ha encontrado ninguna llave de licencia válida, 

  • es que no se ha instalado ninguna licencia,
  • o bien se ha instalado una licencia, pero que no es válida para la versión de STEP 7. Por ejemplo, si se ha instalado la licencia de la V5.4 para utilizar STEP 7 V5.5.

Sin una licencia válida, solo se puede abrir el STEP 7 si se tiene activada la licencia Trial (limitada temporalmente a 14 días). Al pasar estos 14 días, el administrador SIMATIC sólo se puede volver a abrir cuando se haya transferido al PC la licencia necesaria para la versión de STEP 7. La siguiente tabla contiene un resumen de las versiones de cada producto software. Para realizar la programación de los módulos S7-300/400, se necesita STEP 7 o STEP 7 Professional. Por ejemplo, instalando la licencia para la versión V5.4 a través del ALM (Automation License Manager).

 
Versiones de cada producto software Aplicable para los grupos de productos Administración del proyecto Manejo a través de ALM
STEP 7 V5.3 / V5.4 / V.5.5 S7-300 / S7-400 SIMATIC Manager Licencia en Stick USB o Disquete1)
STEP 7 Professional Edition 2006/2010 (contiene S7-GRAPH, S7-SCL, S7-PLCSIM) S7-300 / S7-400 SIMATIC Manager Licencia en Stick USB o Disquete1)
STEP 7 Basic V10.5 S7-1200 TIA Portal Licencia no transferible, pero instalada 2)
WinCC flexible 2008 Advanced Paneles HMI SIMATIC Manager Licencia en Stick USB o Disquete 1)
WinCC Basic V10.5 KTPxxx Basic TIA Portal Licencia no transferible, pero instalada 2)
STEP 7 (TIA Portal) Basic V11 S7-1200 TIA Portal Licencia en StickUSB 3)
STEP 7 (TIA Portal) Professional V11 S7-1200 / S7-300 / S7-400 / WinAC TIA Portal Licencia en StickUSB 3)
Tabla 01

1) Las licencias se pueden instalar o desinstalar durante la instalación del producto software o a posteriori. Las licencias se pueden guardar en los siguientes medios físicos de memoria:

  • Disquetes o Sticks para llave de licencia
  • Discos duros locales
  • Discos duros de PCs en red

2) Las licencias para estos productos se suministran en el soporte de datos de la instalación y se instalan automáticamente durante el Setup. Por tanto, no se recibe ningún medio físico de instalación independiente con licencias (Stick, disquete) y las licencias tampoco se pueden transferir a otros PCs.

3) A partir del STEP 7 V5.3, las licencias para el STEP 7 V5.x son válidas automáticamente para las versiones anteriores del mismo software.

Si se desinstalan los productos STEP 7 V10.5/V11 y WinCC Basic V10.5, también se desinstalan automáticamente las licencias correspondientes. Las licencias que se necesiten todavía se deberían asegurar.

En el ALM (figura 01) se puede comprobar si se ha instalado la licencia necesaria para cada producto software instalado.


Figura 01

Advertencia
El ALM se suministra conjuntamente con el producto o en un soporte de instalación y se instala automáticamente durante la instalación. En la desinstalación de los productos software, no se elimina el ALM automáticamente, ya que éste se utiliza para gestionar las llaves de licencia para varios de los productos de Siemens.

Información adicional sobre las licencias para los productos SIMATIC está disponible en las páginas del Customer Support con números ID 19020864, 18561363, 15293567, 19100818 y 21362881.

Entorno de creación
La imagen de este FAQ se ha creado con ALM (Automation License Manager) V4.0 + SP3.

Conceptos de búsqueda
Autorización, TIA (Total Integrated Automation)

 Nr. de identificación (ID):43184652   Fecha:2011-10-20