afficher la liste des articles
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quelles sont les différences pour l'évaluation des résultats de mesure des modules de comptage FM350-2, FM350-1 et ET200S1Count?
Que signifie les termes "sinking" resp. "commutation P", et "sourcing" resp. "commutation M" sur les cartes TOR SIMATIC ?
ET 200S (modules technologie) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment trouver les accessoires adaptés ( par exemple l'embase ) pour les modules technologiques et modules de comptage ET200S ?
Quelles sont les différences pour l'évaluation des résultats de mesure des modules de comptage FM350-2, FM350-1 et ET200S1Count?
Calcul du temps de réception des télégrammes d'un ET200S
Quelles sont les ressources qui peuvent être utilisées avec le module d'interface série ET200S-1SI en fonctionnement Modbus ?
Comportement des sorties des compteurs lors d'un STOP de CPU ou de Maître DP.
Quelles sont les différences pour l'évaluation des résultats de mesure des modules de comptage FM350-2, FM350-1 et ET200S1Count?
Nº de référence:

Description
Les différences pour l'évaluation des résultats de mesure des modules de comptage FM 350-2, FM350-1 et ETZ200S 1Count sont décrites ci-dessous.

FM350-2
Dans le manuel de la FM350-2, il est indiqué que la condition pour avoir un fonctionnement cohérent est d'avoir au moins deux fronts montants pendant un cycle de mesure. En fait, le module fournit toujours une mesure lorsqu'au moins une impulsion survient pendant le cycle de mesure. Ceci est aussi valable lorsque la durée entre deux impulsions est nettement supérieure à la fenêtre de temps, comme indiqué sur la figure ci-dessous (figure 01) pour le mode de mesure de fréquence ( cycle de mesure dans la figure : 100ms, fréquence du signal d'entrée : 2,5Hz ) :

 
Figure 01

En fonction de la fréquence minimale à mesurer et de la fenêtre de temps, vous pouvez choisir le comportement suivant
 
la plus petite fréquence à mesurer est … Précautions dans le programme utilisateur Exemple
… plus grande que 1/fenêtre de temps Une valeur de mesure valide est retournée à chaque cycle de mesure, aucune précaution supplémentaire n'est à prendre dans le programme utilisateur. Si vous réglez le cycle de mesure à 100ms, vous pouvez mesurer des fréquences supérieures à 10 Hz (correspond à une période inférieure à 100ms) sans procédure spéciale.
… plus petite que 1/fenêtre de temps La valeur mesurée est valide si elle est non nulle. Dans le cas d'une valeur nulle, ignorez cette mesure ou insérez une procédure spéciale pour cette valeur dans votre programme utilisateur. Si vous réglez le cycle de mesure à 100ms et que vous souhaitez mesurer des fréquences inférieures à 10 Hz (correspond à une période inférieure à 100ms), vous devez prendre les précautions indiquées

Des conditions analogues sont applicables pour les autres modes de fonctionnement ( mesure de vitesse et de période ).

FM350-1
Le module de comptage FM350-1 travaille toujours avec un temps de mesure dynamique. Cela signifie que lorsqu'avant l'écoulement du temps de mesure, le deuxième front sur le signal de mesure n'est pas détecté, une valeur de mesure estimée avec le temps de mesure dynamique est retournée en tenant compte du fait qu'une impulsion a été détectée à la fin du temps d'actualisation. Contrairement à la FM350-2, vous avez une valeur constante, comme expliqué dans la figure suivante (figure 02)


Figure 02

ET200S 1Count
En fonction du paramétrage, le module de comptage ET200S 1Count travaille avec un temps de mesure fixe (temps d'intégration) ou un temps de mesure dynamique (mesure continue).
 
Type de mesure Propriétés
avec temps d'intégration La mesure est réalisée pendant le temps d'intégration paramétré. Lors que ce temps est écoulé, la valeur de mesure est mise à jour. Si, pendant le temps d'intégration paramétré, au moins deux fronts montants ne sont pas détectés, la carte retourne la valeur 0.
Mesure continue Si deux fronts ne sont pas détectés sur le signal de mesure avant l'écoulement du temps de mesure paramétré, une valeur de mesure estimée avec un temps de mesure dynamique est calculée en partant du principe qu'une impulsion est survenue à la fin du temps d'actualisation. Contrairement à la FM350-2, vous obtenez une mesure constante comme l'illustre la figure 02.

 ID contribution:43101042   Date:2010-07-07